Die Dokumentation Ihrer Betriebsmittel auf Tastendruck verfügbar: ein Dateimanagementservice für die Dokumentation Ihrer Feldgeräte
Die Instrumentierung zu warten und gleichzeitig die Produktion aufrechtzuerhalten kann manchmal allein davon abhängen, über die richtigen Informationen zu verfügen. Lesen mag vielleicht nicht gerade zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen im Berufsalltag gehören, aber Sie müssen genauestens darüber Bescheid wissen, wie Ihre Feldgeräte zu pflegen und zu warten sind. Aber zum Glück gibt es dafür ja Netilion. Netilion macht das Auffinden von spezifischen Informationen so einfach wie nie.
Netilion Library bietet Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre gesamte Gerätedokumentation. Schluss mit dem stundenlagen Suchen in Aktenschränken, kein Durchforsten von Aktenordnern mehr, um Zertifikate zu finden. Mit Ihrem PC, Tablet oder Smartphone können Sie diesen Dateimanagementservice ganz einfach öffnen und die benötigten Informationen abrufen.
Die gesamte Gerätedokumentation steht in der benutzerfreundlichen Netilion Library bereit
Der digitale Dateimanagementservice Netilion Library organisiert Ihre Gerätedokumentation für Sie. Sie können jederzeit und überall nach Bedarf Dateien zu Ihren Feldgeräten hochladen, aufrufen und verwalten.
Ein weiteres Plus: Netilion Library enthält standardmäßig sogar die folgende Dokumentation zu Endress+Hauser Feldgeräten, sodass Sie sie nicht hochzuladen brauchen:
- Technische Informationen (Datenblätter)
- Kurzanleitungen
- Betriebsanleitungen (komplette Handbücher)
- Ex-Sicherheitshinweise
- Herstellerinformationen
- Einbauanleitungen
- Sonderdokumentation
Und das Beste: Sie können jederzeit und überall darauf zugreifen und finden sofort das Gesuchte.
Wozu einen Dateimanagementservice einsetzen?
Welche Vorteile bietet also die Arbeit mit Netilion Library? Sicher, Sie können natürlich Ihr eigenes Dateimanagementsystem einrichten, indem Sie Papiere in Ordnern sammeln oder digitale Dateien auf einem Laufwerk speichern. Aber Netilion Library ist weitaus praktischer und effizienter.
Einer der größten Vorteile ist, dass jedes Dokument sofort zum digitalen Zwilling des jeweiligen Feldgerätes hinzugefügt wird. Auf diese Weise brauchen Sie keine Struktur für Ihre Dateien zu erzeugen oder sich damit abzuplagen, dass Ihre Kollegen diese Struktur auch verstehen.
Netilion Library ist wie ein virtueller Lagerraum und enthält die digitalen Zwillinge all Ihrer Instrumente. Jeder digitale Zwilling verfügt über ausreichend Platz, um jede Art von Dokument hochzuladen: Handbücher, Kalibrierdokumentation, Konfigurationsberichte, Wartungsprotokolle und vieles mehr. Und natürlich verfügen die digitalen Zwillinge Ihrer Endress+Hauser Geräte standardmäßig bereits über die wichtigsten Dokumente (siehe Liste weiter oben).
Wie funktioniert das digitale Dateimanagement?
Wie können Sie nun die ersten Schritte mit diesem digitalen Dateimanagementservice machen? Das ist tatsächlich ganz einfach, und außerdem können Sie es kostenlos ausprobieren! Registrieren Sie sich einfach für einen kostenlosen Plan. Danach können Sie die digitalen Zwillinge Ihrer Feldgeräte erzeugen, indem Sie die Seriennummern eingeben. Anschließend können Sie Dateien hochladen und an die jeweiligen Feldgeräte anfügen.
Und, last but not least, können Sie den Komfort des digitalen Dateimanagements genießen. Sie werden feststellen, was für eine unglaubliche Erleichterung es ist, wenn alle Ihre Dokumente mit den entsprechenden Geräten verknüpft sind und auf Tastendruck zur Verfügung stehen.
Probieren Sie es doch jetzt gleich mal aus.