Verificação remota de instrumentos: Mantenha-se junto à pulsação de seus ativos de onde quer que esteja

Enquanto isso, inúmeros clientes se beneficiam da Heartbeat Verification de diversas maneiras – otimizando seus processos de calibração e até mesmo prolongando intervalos de calibração. A novidade agora é a possibilidade de gerenciar verificações Heartbeat remotamente com nosso ecossistema de IIoT Netilion.

Mantenha-se junto à pulsação de seus instrumentos – onde quer que esteja, a qualquer momento

A Internet das Coisas Industrial foi projetada para facilitar o trabalho cotidiano em instalações industriais. Disponibilizar informações e revelar conhecimento é o que o ecossistema Netilion da Endress+Hauser representa. O Netilion conecta os mundos digital e físico ao coletar dados do campo e torná-los acessíveis em qualquer lugar e a qualquer momento. E de agora em diante, o Netilion oferece uma integração à Heartbeat Technology. Isso significa que – onde quer que você esteja – você pode acionar verificações de instrumentos de forma remota.

A Heartbeat Verification remota oferece mais flexibilidade para verificar a função de seus ativos sem sequer estar no local. Você aumentará a eficiência ao economizar tempo e custos para realizar verificações ou calibrações da maneira convencional. E além disso, você também garante a conformidade com as regras definidas em sua indústria e reduz riscos de segurança: não é preciso entrar nas áreas classificadas para acionar verificações de equipamentos.

O Netilion permite que você se mantenha conectado à pulsação de seus instrumentos 24 horas por dia.

Verificação remota de instrumentos com o Netilion – como funciona?

Quais são os passos exatos necessários para acionar uma verificação de instrumento remotamente com o Netilion? O ponto de partida da verificação remota de instrumentos é o ecossistema de IIoT Netilion. Ou para ser mais exato: o serviço digital Netilion Health. Netilion Health é um serviço digital de gerenciamento de saúde de ativos que agrega diagnósticos de seus equipamentos de campo de acordo com os status NAMUR NE 107. O serviço permite que você verifique o estado de saúde de seus ativos remotamente e acesse informações de causa e medidas corretivas para ajudá-lo a colocá-los de volta ao funcionamento normal o mais rápido possível.

The Netilion digital services are easy to use. It's simple to trigger Heartbeat Verifications and save the reports.

Agora, o Netilion Health também tem a possibilidade de gerenciar Verificações Heartbeat. Ao adicionar o add-on Heartbeat Verification à sua assinatura Netilion Health, você ganha o poder de gerar relatórios de verificação de instrumentos. Você pode opcionalmente salvá-los à Netilion Library – nosso serviço de gerenciamento de arquivos correspondente.

Outro ponto que você precisa considerar para a verificação remota de equipamentos é a conectividade. Alguns instrumentos de campo podem conectar-se diretamente ao Netilion (por ex. o medidor de vazão Promag W 800). E outros equipamentos precisam de um equipamento de acesso (edge device) adicional (FieldEdge SGC500) para estabelecer a conexão. Atualmente, a Heartbeat Verification remota é possível para medidores de vazão da Endress+Hauser que possuem a funcionalidade Heartbeat Technology, possuem uma licença Heartbeat Monitoring & Verification ativa e se comunicam através do protocolo HART. A Endress+Hauser terá o prazer de consultá-lo quanto às opções de verificação remota para a sua configuração de instrumentação.

Netilion connectivity options for Heartbeat Verification

O que é a verificação de instrumentos e como isso me ajuda?

Voltando a uma etapa anterior à verificação remota de equipamentos, vejamos por que a verificação de equipamentos de campo é geralmente uma boa ideia – se você não tem adotado essa prática até agora. A Heartbeat Verification utiliza as funções de automonitoramento de um equipamento de campo para verificar a funcionalidade do medidor. Isso significa que os componentes do medidor são verificados para atender a especificações de fábrica.

Se um equipamento é aprovado em uma Heartbeat Verification, é muito provável que ele esteja funcionando conforme esperado. E por isso tal equipamento seria, com um alto grau de probabilidade, também calibrado com sucesso.

Verificação vs. calibração de instrumentos?

Então, quando é necessário calibrar seus instrumentos e quando a verificação é o suficiente? Esta pergunta deve ser respondida individualmente. Alguns usuários da Heartbeat Verification substituem a calibração inicial por uma verificação do equipamento. Outros prolongam a periodicidade da calibração ao acionar verificações de instrumento entre calibrações – dependendo dos requisitos das autoridades locais. No final, a Heartbeat Verification permite que você ganhe em produtividade enquanto garante a conformidade, já que você pode obter ciclos otimizados de calibração/testes funcionais através da verificação de equipamento que pode ser comprovada sem interrupção do processo.