So stellen Sie sofort auf eine IIoT-Anlage um #2021Resolutions
Die Digitalisierung wurde für viele Organisationen auf mehreren Ebenen zu einem kritischen Aspekt. Unternehmen, in denen dieser Prozess bereits eingeleitet worden war, hatten einen klaren Wettbewerbsvorteil vor all jenen, die noch immer analog arbeiteten.
Ach ja, all die guten Vorsätze für das Neue Jahr. Die Motivation und der Optimismus, die wir am Anfang eines neuen Jahres verspüren, schwinden schnell dahin, sobald wir wieder in den alten, bequemen Trott verfallen.
Ich habe beispielsweise jahrelang versucht, fit zu werden, und bin auch genauso viele Jahre lang mit diesem Vorhaben gescheitert, wie Sie in folgendem Video sehen können: #LunchBreak with Netilion: Your process data, anywhere & anytime. Aber 2021 wird alles anders! Hmmm. Der Satz kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe.
Na gut, Spaß beiseite. Diese Pandemie hat unsere Welt vollkommen auf den Kopf gestellt, und jedes Unternehmen musste sich Wege überlegen, damit seine Mitarbeiter von zuhause aus weiterarbeiten konnten. Viele verfügten jedoch nicht über die notwendige Struktur, um diesen Fernzugriff zu ermöglichen.
Natürlich benötigen wir an bestimmten Stellen in der Produktion noch immer den Menschen. Aber an den Stellen, wo der Mensch nicht mehr unbedingt erforderlich ist, könnte der Fernzugriff helfen.
In Anlagen, in denen die 4-20-mA-Technologie noch immer König ist, kann man sich die Umstellung auf eine digitale Technologie nur schwer vorstellen, stimmt's? Natürlich geschieht eine solche Umstellung auch nicht über Nacht, aber irgendwo müssen Sie schließlich anfangen, und Sie können eine IIoT-Lösung langsam, Schritt für Schritt in Ihrer Anlage einführen. Wie? Bleiben Sie dran, und finden Sie es heraus!
Ziel 01: auf drahtlose Technologie umstellen
Die drahtlose Kommunikation ist eine der am besten konsolidierten Lösungen auf dem Markt und hat viele Vorteile mit sich gebracht, die eine IIoT-Implementierung vereinfachen. Ich erinnere mich noch, wie ich damals in verschiedenen Industriesegmenten diese Services vertrieben habe und erklären musste, wie Netzwerke funktionieren.
Heute sind Tausende von Anwendungen und Protokollen für den industriellen Einsatz zu finden. Alle vereinfachen die Datenerfassung im Feld. Zudem ist eine drahtlose Kommunikation direkt mit der Cloud bereits in die neuesten IIoT-Sensoren integriert.
Außerdem ist neue Feldinstrumentierung mit zwei Protokollen zu finden: Sie beinhalten zum einen das Standardprotokoll und zum anderen ein Protokoll für die drahtlose Kommunikation, wie z. B. Bluetooth oder WiFi, um ganz einfach auf Konfigurationen und Diagnostik zuzugreifen. So können Sie diese Tools mit einem Edge Device integrieren, um die Verbindung zur Cloud herzustellen.

Aber was ist, wenn Sie keine derartigen Geräte in Ihrer Anlage haben? Das ist auch kein Problem! WirelessHART-Adapter liefern die gleichen Vorteile für Ihre standardmäßigen HART-Feldgeräte. Diese Adapter sind einfach zu installieren und zu konfigurieren, wodurch das Erfassen von Daten und Senden der Daten an einen Cloud-Service zum absoluten Kinderspiel wird.
Ziel 02: Fangen Sie klein an.
Im großen Stil denken, aber klein anfangen – das ist der beste Weg, um IIoT-Lösungen in Ihrer Anlage zu implementieren, denn die Mehrzahl der IIoT-Lösungen ist skalierbar. Sie können ein einzelnes Gerät einrichten und dann ganz nach Bedarf auf Hunderte von Geräten erweitern, eins nach dem anderen oder phasenweise.
Wofür werden Sie Ihre IIoT-Services einrichten? Vielleicht möchten Sie irgendwelche Werte überwachen oder den Zustand kritischer Geräte prüfen. Oder vielleicht möchten Sie Ihre Dokumente besser verwalten, Handbücher, Kalibrierberichte, Fotos und vieles mehr organisieren, damit Ihr Team jederzeit darauf zugreifen kann.
Ziel 03: Auswählen, wo IIoT-Lösungen eingesetzt werden sollen
Okay, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wo der Anfang gemacht werden kann. Um eine Stelle für IIoT in Ihrer Anlage zu finden, empfiehlt es sich, zunächst nach einer Anwendung mit einem gewissen Bedarf an Überwachung zu suchen. Wissen Sie beispielsweise genau, welche Feldgerätemodelle und -marken in Ihrer Anlage installiert sind? Verfügen Sie über ein System für das Obsoleszenzmanagement?
IIoT-Services können auf einfache Art analytische Ansichten Ihrer Anlage liefern, um Ihnen einen Überblick über die realen Verbesserungen zu geben, die in Ihrer Anlage möglich sind. Diese Services werden, zusammen mit einer Analyse ihrer installierten Basis, die Verwaltung der Anlage verbessern.
IIoT-fähige Geräte, die mit der Cloud verbunden sind, können Ihnen und Ihrer Anlage einen ersten Eindruck von der Arbeit mit IIoT-Cloud-basierten Lösungen bieten. Sie können Ihre Daten für Ihr Team oder sogar für Drittanbieter-Plattformen zugänglich machen, wenn z. B. externes Fachwissen einbezogen werden soll.
Und Zustandsüberwachungslösungen sind eine großartige Möglichkeit, um sich von der gesamten Leistung der IIoT-Services zu überzeugen. Sie können mit einer Handvoll von Geräten starten. Die Geräte können auf vielerlei Arten in die Cloud integriert werden, je nachdem, welche Kommunikation Sie in Ihrer Anlage nutzen, z. B. HART oder PROFIBUS.
Ziel 04: Services ausprobieren
Ob Sie es glauben oder nicht, Sie können einige IIoT-Services kostenlos ausprobieren! Ein Test kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche IIoT-Lösung Ihrem Bedarf am besten entspricht. Netilion beispielsweise ermöglicht es Ihnen viele Services auszuprobieren, und die Registrierung ist ganz leicht. Klicken Sie einfach auf das Banner, und legen Sie los!
Okay, ich denke, das war's für heute. Wir haben uns damit beschäftigt, welche einfachen, aber leistungsstarken Möglichkeiten Sie haben, um Ihre Anlage zu verbessern. Genießen Sie nun also all die Vorteile, die diese Technologie zu bieten hat.
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit #Netilion in Ihren sozialen Medien.
Einen schönen Tag noch!