Warum brauchen Sie eine IIoT-Plattform, die mit mehreren Anbietern umgehen kann?
Auf dem Markt gibt es viele IIoT-Cloud-basierte Dienste, aber brauchen Sie eine Plattform für jede Marke? Lesen Sie weiter und finden Sie es heraus!
IIoT ist ein enormes Hype-Thema, oder? Viele Leute reden darüber, in vielen Branchen, nicht nur in unserer. Und die meisten der IIoT-Ökosysteme da draussen fallen in eines von zwei Lagern.
Das eine Lager deckt das gesamte IIoT-Spektrum ab, von der Cloud-Konnektivität über die Datenspeicherung bis hin zur Benutzeroberfläche, allerdings für eine sehr enge Auswahl an unterstützten "Dingen". Im anderen Lager fungieren sie als generische Lückenfüller, die von Spezialisten angepasst werden müssen, damit die Lösung Ihren Anforderungen entspricht.
Es ist schwer, ein IIoT-Ökosystem in der Prozessautomatisierung zu finden, das alle Kriterien erfüllt UND einfach einzurichten und zu nutzen ist. Lassen Sie uns heute darüber sprechen, wie ein IIoT-Service, der mehr als eine Marke bedient, seinen Nutzern besser dient.
IIoT jenseits einer einzelnen Marke
IIoT-Lösungsanbieter müssen über die Grenzen einzelner Hersteller hinaus denken und allen Anlagen ermöglichen, miteinander und mit dem System zu kommunizieren. Natürlich muss diese Lösung für Kunden immer noch einfach einzurichten und zu warten sein.
Lassen Sie uns darüber sprechen, was eine IIoT-Plattform bieten muss, um den Anwendungsfall der Anlagendiagnose herstellerübergreifend abzudecken. Zunächst einmal: Was ist Anlagendiagnose? Schauen wir uns ein Beispiel an, bei dem eine Anlage im Feld einen Diagnosecode anzeigt:

Früher musste man eine Bedienungsanleitung herauskramen, um das Problem zu lösen, auch bei digitalen Assets. Und einige Handbücher würden Ihnen sagen, was das Problem verursacht hat, aber andere würden nur beschreiben, wie man es beheben kann.
Wir brauchen ein System, mit dem Sie den Code entschlüsseln, das Problem verstehen und die Lösungen für jedes Gerät von jedem Hersteller liefern können.
Der IIoT-Multi-Vendor-Service
Wie also würde ein solches System funktionieren? Werfen wir einen Blick auf Netilion von Endress+Hauser. Das Datenmodell wurde von Anfang an mit Multi-Vendor-Fähigkeiten konzipiert:
Ein Zustandsüberwachungs-Objekt gibt seinen Diagnosecode an und verweist auf den daraus resultierenden NAMUR NE107-Status. Der Gesundheitszustand ist mit einem anderen Objekt, der Ursache, verknüpft, um zu beschreiben, warum dies geschieht.
Aber was ist mit einer Diagnosemeldung, die mehrere Ursachen haben kann, z. B. wenn ein Radar-Füllstandssensor sein Signal verliert? Das könnte passieren, weil der Tank leer ist oder sich Schaum auf der Oberfläche befindet, und jede Ursache braucht eine andere Abhilfe.
Eine Sache, die das System bieten muss, ist die Fähigkeit, Diagnosen von verschiedenen Herstellern zu speichern und sie dem Benutzer über eine einfach zu bedienende Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Der nächste wichtige Schritt ist, diese Diagnoseinformationen über eine leistungsfähige API bereitzustellen, damit technische Komponenten wie z. B. Edge-Devices automatisch darauf zugreifen können.
Nun, die "Search"-Funktion im Netilion IIoT-Ökosystem macht alle Informationen zur Ursache und Abhilfe in der Cloud verfügbar, wo sowohl Menschen als auch Edge-Device darauf zugreifen können.
Ich würde gerne mit Ihnen über die spannenden Möglichkeiten von Edge-Devices zur Optimierung einer Produktionsanlage sprechen, aber mir fehlt heute die Zeit. Probieren Sie also unsere "Search"-Funktion kostenlos aus! Melden Sie sich noch heute bei Netilion an.