7 questions pour savoir si vous pouvez implanter l'Internet industriel des objets !
Ces 7 questions vous aideront à déterminer si vous êtes prêt pour la numérisation ! Êtes-vous prêt ?
Je suis sûr que la première question que vous vous posez en rapport avec l'Internet industriel des objets est de savoir si vous êtes en mesure de l'implanter. C'est logique : la réalité du terrain n'est pas la même que celle du fournisseur.
La plupart des technologies prennent un certain temps après leur lancement avant d'être largement implantées en pratique, et c'est normal. Combien d'entre vous utilisent encore l'excellente mais ancienne technologie 4-20 mA dans leur usine ? Pourquoi ne pas passer à un nouveau protocole numérique ? Attendez ; j'ai sûrement la réponse à cette question.
La raison est simple, le 4-20 mA fonctionne et tout le monde sait comment s'en servir !
Cependant, je suis certain que tout le monde serait prêt à implanter une nouvelle technologie dans son usine lors du lancement de celle-ci sur le marché. Le fait de travailler avec les nouvelles technologies permet de mieux comprendre le fonctionnement de la communication numérique et la gestion quotidienne de l'usine.
De nombreux clients ont procédé de la sorte. Par exemple, ils ont implémenté la communication sans fil à de petites applications afin de se faire une idée plus précise de cette technologie, puis ils l'ont étendue à d'autres activités.
Certes, vous ne vous réveillerez pas en découvrant que votre usine s'est numérisée du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer à opérer des changements, essayer ces nouveaux services et apprendre comment ils peuvent améliorer votre quotidien.
Aujourd'hui, nous allons détermier si vous êtes prêt à expérimenter ces services IIoT dans le cadre de petites ou de grandes applications. Restez avec moi, et voyons ensemble comment vous pouvez les essayer et quels sont leurs avantages.
Quelle est la situation actuelle de mon usine ?
Tout d'abord, il est essentiel de comprendre quelle est la situation de votre usine et si vous disposez des conditions requises pour appliquer les solutions de l'Internet industriel des objets. Dans ce cadre, l’utilisation de dispositifs HART sur site est la condition fondamentale.
Si vous utilisez des appareils pneumatiques ou analogiques, vous ne pourrez pas bénéficier de services IIoT car ils ne sont pas capables de vous « parler ». Cependant, il me semble avoir vu des solutions IIoT connectées à des appareils 4-20 mA sur les réseaux sociaux. Vous ne disposez d'aucune forme d’information intelligente, alors pourquoi parle-t-on de solution IIoT ?
Dans notre scénario, vous devez au moins posséder des dispositifs HART ou tout autre réseau de protocole numérique, tel que PROFIBUS. Comment le mettre en place l’IIoT sans devoir changer toute l'architecture de votre réseau ? La réponse est simple : rappelez-vous qu'il vous suffit de l'activer.
Autrement dit, vous n'avez pas besoin de déployer une vaste installation ; vous pouvez commencer avec 5 appareils ou moins, puis les intégrer dans une solution cloud IIoT. Vous pourrez ainsi visualiser les premiers résultats à échelle réduite. Et pour cela, vous n'avez besoin que de dispositifs utilisant le protocole WirelessHART ou Bluetooth.
Vous pouvez également utiliser une passerelle HART pour acquérir ces informations depuis le terrain ou, si vous disposez d'un réseau PROFIBUS, utiliser une passerelle PROFIBUS collectant tous les diagnostics des appareils sur site.
Dans ces situations, toutes les informations sont transmises à un dispositif périphérique qui crée une connexion sécurisée entre le terrain et la solution cloud. C'est ici que vous trouverez les jumeaux numériques de vos appareils de terrain connectés au service IIoT avec lequel vous avez choisi de travailler.
Comment l'Internet industriel des objets peut-il m'aider ?
L'IIoT offre aujourd'hui des tonnes de possibilités. Par exemple, vous pouvez optimiser vos opérations en passant d’une maintenance corrective une maintenance préventive. Vous pouvez commencer par utiliser votre réseau IIoT pour surveiller l'état des appareils critiques de votre usine.
Le service IIoT Health vous donnera un aperçu de l'état de vos appareils de terrain. Il vous aidera à comprendre le fonctionnement de vos appareils, évitant ainsi les pannes dans votre usine.
Il vous donne également accès à l'historique de vos appareils, afin que vous puissiez déterminer à quel moment le problème est survenu. Vous pourrez ainsi comprendre comment cela s'est produit : la panne fût-elle provoquée par une modification du processus ou par un facteur externe ?
Lorsque votre appareil affiche un message, tel qu'un besoin de maintenance, vous pouvez rapidement vérifier auprès du service Health quel est le problème et comment y remédier. Le service Health est l'une des nombreuses possibilités IIoT très bénéfique à n’importe quel système.
En combien de temps puis-je implémenter l'IIoT dans mon usine ?
Les solutions IIoT peuvent être implémentées dans n'importe quelle usine disposant de dispositifs HART. Par ailleurs, vous pouvez passer au sans fil, une solution plus simple que l'utilisation de solutions câblées. Pour ce faire, un adaptateur sans fil utilisant l'énergie de la boucle, une source d'énergie externe ou même une batterie doit être installé sur l'appareil.
Choisissez l'adaptateur sans fil le mieux adapté à votre système afin d'intégrer n'importe quel appareil dans le réseau sans fil. Vous pouvez également choisir entre les adaptateurs WirelessHART et Bluetooth. Ces deux protocoles fournissent le même niveau d'information, que vous pouvez intégrer dans un périphérique ou envoyer directement au cloud.
Le sans-fil est, pour moi, le moyen le plus confortable et le plus économique pour intégrer une nouvelle solution IIoT à votre système actuel. Il ne changera pas votre architecture et n'affectera pas le signal de mesure transmis au système de contrôle.
Toutefois, si vous préférez les solutions câblées, il existe des passerelles HART et PROFIBUS qui collectent tous les diagnostics de terrain et les transmettent à un dispositif périphérique.
Pour savoir laquelle entre solution sans-fil ou câblée sera la plus avantageuse et économique dans votre situation, il vous faut de déterminer le nombre d'appareils que vous possédez et la distance qui les sépare.
Devrais-je implémenter un IIoT dans mon usine ?
Bien sûr ! Mais vous pouvez le démarrer à petite échelle et le faire évoluer progressivement. L'un des avantages des solutions IIoT est leur évolutivité. Autrement dit, vous pouvez partir d'un petit réseau de 5 appareils stratégiques ou récents, puis ajouter d'autres appareils par la suite.
Si vous travaillez actuellement sur un nouveau projet, il serait plus logique de passer au numérique et d'ajouter une solution IIoT en tant que partie intégrante du projet. Chaque service IIoT que vous choisirez offrira de nombreux avantages à votre installation.
Le service Analytics en est un bon exemple : il vous permet de créer des jumeaux numériques pour tous vos appareils dans le cloud. Les informations collectées depuis les appareils de terrain vous fourniront de nombreuses informations sur votre usine, telles que la liste de vos actifs par fabricant, leur criticité et leur état d'obsolescence.
Je ne connais pas l'auteur de cette phrase, mais elle prend tout son sens avec toutes les nouvelles technologies : think big but start small ! Il faut commencer à petit échelle pour comprendre comment la technologie peut vous être utile et rendre votre vie sur le terrain plus facile que jamais.
Combien coûte la mise en place d'une solution IIoT ?
Vous m'en voudrez si je vous dis que le coût dépendra de votre entreprise ? En fait, le coût dépend de votre réseau actuel, du nombre de dispositifs que vous souhaitez installer, du type de service IIoT et de la technologie que vous souhaitez utiliser.
Par conséquent, je ne peux malheureusement pas vous indiquer un coût exact, car celui-ci dépend du nombre de tags de votre installation. Néanmoins, les services IIoT fonctionnent sous forme de "solution as a service". Vous vous inscrivez donc à un service moyennant un abonnement mensuel et pouvez immédiatement intégrer vos appareils au cloud.
Pour vous faire une idée du coût, consultez Netilion Health et jetez un œil au prix et aux différentes options proposées. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement à certains services pour les essayer, vous familiariser avec le fonctionnement de leurs outils et découvrir leurs bénéfices.
Puis-je intégrer tous mes appareils dans une solution cloud IIoT ?
En un mot, oui ! Vous pouvez intégrer n'importe quel appareil répondant aux conditions de base dans votre solution cloud IIoT. La solution cloud de l'Internet industriel des objets a été conçue pour prendre en charge toutes les marques et appareils de différents fournisseurs conformes à la condition fondamentale.
Toutefois, n'oubliez pas qu'il existe différents services IIoT et qu'il est essentiel de se renseigner si chacun d’entre eux peut être exploité avec n'importe quelle marque. La plupart de ces services ont été développés pour intégrer tout appareil présent dans votre usine, mais certains d'entre eux sont dédiés à un type d'appareil ou à un modèle particulier.
En résumé, les services IIoT peuvent normalement être intégrés à tout appareil, et pas seulement à ceux du fournisseur de la solution IIoT, mais vérifiez quand même la compatibilité du service dont vous avez besoin !
L’objectif des développeurs est de concevoir une plateforme ouverte à tous les fournisseurs et appareils, mais cela peut prendre du temps. Certaines solutions peuvent d'abord être limitées à des appareils spécifiques jusqu'à ce qu'elles fonctionnent parfaitement avec n'importe quel appareil, puis devenir complètement ouvertes.
Puis-je l'essayer gratuitement avant de l'installer ?
Bien entendu, vous pouvez essayer ce service gratuitement avant de vous y abonner. L'un des avantages significatifs des services IIoT est la possibilité-même de pouvoir les essayer avant de décider d'y souscrire. Notre version gratuite offre toutes les fonctionnalités du service pour un nombre limité d'appareils et quelques autres options, mais vous bénéficierez d'une expérience complète.
Pouvoir essayer une nouvelle solution, découvrir ses fonctionnalités et comprendre comment l'intégrer à votre système en place est une excellente opportunité. Car, n'oublions pas que la digitalisation est une réalité et que nous devons nous y adapter.
Essayer gratuitement un service IIoT est un bon début. Commencez petit à petit avec quelques appareils dans votre cloud IIoT, et l'étape suivante constituera le grand objectif : avoir une usine entière contrôlée et connectée. Pas mal, non ?
Maintenant, j'aimerais avoir votre avis ! Êtes-vous prêt pour l'IIoT ?
Partagez cet article sur les réseaux sociaux, donnez votre avis en utilisant #Netilion.
À bientôt !