O que é calibração e como você consegue gerenciar seus relatórios de calibração na IIoT?

Se você tem trabalhado por um tempo em automação de processo, tenho certeza que calibrou pelo menos um manômetro, certo? Então se ainda não fez isso, depois desse artigo você saberá tudo sobre isso e conseguirá sugerir melhorias no processo usando os serviços de IIoT.
De minha parte, uma das minhas primeiras tarefas era fazer a calibração durante um desligamento planejado em uma empresa de produtos químicos. Lembro que eles tinham inúmeros medidores de pressão, alguns sensores de temperatura e manômetros.
É verdade, eu calibrei muitos manômetros e qualquer pessoa que tenha feito isso sabe que é um trabalho muito legal, não é mesmo? Piadas à parte, a ideia hoje é fornecer todas as informações necessárias sobre o processo de calibração.
Além disso, veremos algumas definições sobre calibração, porque ela é essencial, a diferença entre calibração e ajuste, bem como a IIoT irá ajudá-lo a gerenciar todos os relatórios de calibração.
Depois, veremos outro tema e compartilharei um passo a passo detalhado sobre como calibrar princípios de medição específicos. E então, você está pronto? Vamos dar uma olhada na calibração então.
Índice
· Por que a calibração é importante?
· O que eu preciso saber sobre o certificado de calibração?
· Quais instrumento necessitam de calibração?
· Diferença entre calibração e ajuste?
· Quais os benefícios da calibração local?
· Com que frequência você deve fazer a calibração?
· O que é a incerteza da calibração?
· O que devo saber sobre a aprovação e a reprovação de uma calibração?
· Como você gerencia seus relatórios de calibração com as soluções IIoT?
O que é calibração?
Primeiro, darei uma explicação simples sobre calibração e então darei a definição do BIPM (International Bureau of Weights and Measures).
Agora quando falamos em calibração, estamos nos referindo a uma comparação entre dois instrumentos. De forma resumida, calibração é o processo de comparação do valor medido de um instrumento sendo calibrado com uma referência ou padrão sabidamente com alta precisão.
Acho que a explicação é clara, mas o BIPM oferece uma descrição completa do que é calibração.
Ele define calibração como uma “operação que, em condições específicas, em um primeiro passo, estabelece uma relação entre os valores de quantidade com incertezas de medição fornecidas pelos padrões de medição e as indicações correspondentes às respectivas incertezas de medição (do instrumento calibrado ou do padrão secundário) e, em um segundo passo, usa essas informações para estabelecer uma relação para obtenção de um resultado da medição a partir de uma indicação.”
Quando você está fazendo uma calibração, o procedimento exige ferramentas e instrumentos diferentes, mas você depende mesmo é do tipo de calibração. Por exemplo, você pode usar calibradores com um certificado de calibração válido, equipamentos padrões, anéis de calibração e mais.
Por que a calibração é importante?
O motivo pelo qual a calibração é essencial é bastante simples – trata-se de obter uma medição precisa. Os medidores são instalados no campo em diferentes ambientes e setores industriais.
Isso significa que eles enfrentam vários desafios, como abrasão, vibração, mudanças de temperatura abruptas, ambientes severos, choques mecânicos e muito mais.
Esses ambientes afetarão o medidor, tornando necessário calibrá-lo a fim de verificar sua precisão e, se necessário, ajustar o instrumento de campo para medir com a precisão necessária para a aplicação.
Além disso, quando você tem um equipamento funcionando corretamente, isso afetará positivamente seu processo de produção porque todas as medições estarão corretas. Por fim, a calibração oferece vantagens positivas, como a redução de uma variação em relação à especificação técnica, bem como manutenção preventiva. Ela também garante a rastreabilidade das medições.
Além disso, os instrumentos inteligentes, como os da Endress+Hauser, fornecem informações adicionais sobre o status usando , por exemplo, Heartbeat Technology. Isso oferece uma visão melhor da verdadeira condição de seu equipamento de campo e medição.
O que eu preciso saber sobre o certificado de calibração?
Durante a calibração, você precisa registrar todas as medições, seja manualmente ou, por confirmação, o sistema registrará seus dados automaticamente. Quando a calibração terminar, você precisa gerar um documento final chamado certificado de calibração, com todas as informações técnicas do procedimento.
Geralmente, o certificado precisa incluir todas as comparações entre o equipamento na calibração e a referência que pode ser comprovada. Precisará também de todos os detalhes técnicos sobre o equipamento e o instrumento de referência que pode ser comprovado, os dados do procedimento, a incerteza da calibração, o número da calibração e quem assina.
Quais instrumento necessitam de calibração?
Todos os medidores podem ser calibrados. A calibração ajudará a garantir que estejam funcionando corretamente e oferecendo a precisão necessária para a aplicação. Como a calibração é feita varia de acordo com o equipamento de campo. Ou seja, o conceito é idêntico, mas a maneira como ele é feito pode variar bastante.
Por exemplo, quando você calibrando um transmissor de pressão, pode usar um testador de peso morto calibrado como referência para criar pressão. Como opção, pode usar outro equipamento de pressão com maior precisão do que o equipamento sendo calibrado.
Todos os padrões de calibração devem ter um certificado de calibração indicando que eles atendem os padrões aplicáveis em sua região.
Como a calibração funciona?
A explicação é simples e eu já havia dito: você faz uma comparação entre o equipamento sendo calibrado e o padrão de referência, geralmente verificando a 0%, 25%, 50%, 75% e 100 % da faixa de medição. É possível testar em mais pontos se desejar, mas geralmente precisará pagar mais também.
Dependendo do tipo de equipamento, a calibração é feita usando padrões de referência diferentes, ex.:
Transmissor de vazão: pode ser calibrando comparado a um equipamento mestre, compare-o com uma balança ou faça uma calibração com um comprovador móvel. Tudo depende do tipo de equipamento, da precisão etc.
Transmissor de pressão: você pode ter um equipamento padrão com maior precisão, um calibrador digital ou um testador de peso morto.
Transmissor de temperatura: você pode usar uma referência calibrada, como um simulador de sensor eletrônico de temperatura.
Além disso, você terá um SOP para calibração que irá orientá-lo passo a passo por toda tarefa. Geralmente, as pessoas perguntam sobre os intervalos entre calibrações. Aqui os padrões não são claros, mas você pode descobrir o intervalo ideal entre as calibrações com base em itens como:
· O medidor;
· Recomendação do fornecedor;
· Análise de tendência cm base na calibração anterior ;
· Dados de histórico do instrumento;
· Comparação com equipamentos similares em sua fábrica;
· Precisão da medição.
Diferença entre calibração e ajuste
Geralmente, entendemos calibração como todo o processo de comparação de um equipamento a ser calibrado com uma referência de melhor precisão conhecida, se necessário, seguido de ajustes.
No entanto, durante o próprio processo de calibração, somente fazemos uma comparação entre o equipamento sendo calibrado e o padrão. Se, após verificar a faixa de medição o técnico descobrir um erro maior do que o esperado, então a faixa de medição deve ser ajustada.
Por exemplo, se precisam os ajustar um transmissor de pressão, primeiro ajustamos o zero (offset) do transmissor – geralmente zero – e depois o valor span (faixa de pressão).
O transmissor tem parâmetro e/ou itens mecânicos que ajustam o zero e o span – os métodos variam de acordo com a idade e o fornecedor de seu equipamento, então verifique primeiro seus manuais.
Depois do ajuste, a faixa de medição precisa ser verificada novamente comparando-a com o padrão e garantindo que a precisão está agora dentro dos limites exigidos.
Qual o benefício da calibração local?
Tenho certeza que você já fez uma calibração em sua Empresa, certo? Como disse antes, essa é uma atividade rotineira padrão para quem trabalha com instrumentos de medição.
No entanto, quando há um desligamento de produção planejado e há muitos instrumentos, geralmente é contratada uma empresa externa para fazer a calibração de seus instrumentos de pressão, temperatura e vazão etc.
Sim, calibração de vazão no campo está se tornando cada vez mais comum.
Empresas pequenas, médias e grandes estão desenvolvendo anéis de calibração móveis, de tal forma que esse serviço pode ser feito no campo. Por exemplo, a Endress+Hauser oferece um serviço usando um anel de calibração moderno e profissionais altamente treinados para esse tipo de calibração local.
Isso oferece inúmeros benefícios para você, como manter os instrumentos na fábrica sem a logística de enviá-los para outro lugar, ajuste rápido, reparos e troca de instrumentos – tudo com especialistas certificados fazendo tudo isso.
Com que frequência você deve fazer a calibração?
Excelente pergunta e a resposta é simples. Depende. Na verdade, não há uma resposta perfeita para essa pergunta. No entanto, podemos usar melhores práticas e pontos relevantes para definir o período de calibração:
· A criticidade da medição para seu processo
· Sistema de qualidade em sua fábrica
· Especificações de regularidade
· Recomendações do fabricante
· Impacto da falha devido à falta de precisão
· Outras especificações técnicas
Com esses pontos, você pode determinar um bom intervalo de calibração, depois ajusta conforme a necessidade. Felizmente, novas soluções de IIoT oferecem o potencial para a calibração fácil de seus equipamentos de campo.
O que é a incerteza da calibração?
A incerteza da calibração refere-se ao potencial para dúvida no processo. Trata-se basicamente de uma questão sobre a qualidade da própria calibração. Muitas coisas podem afetar essa incerteza, como a instalação, referência que pode ser comprovada e ambiente.
Quando você tem uma incerteza de calibração maior do que a tolerância do sensor de campo sendo calibrado, você então tem uma questão. Faz sentido calibrar um equipamento com melhor precisão do que a incerteza de calibração? Na verdade, não.
Por exemplo, você pode usar um medidor de vazão fixado por braçadeira para testar um equipamento em linha. Mas quando você calibra um equipamento de campo usando uma braçadeira, a incerteza da calibração pode ser maior do que a tolerância do medidor instalado.
O que devo saber sobre a aprovação e a reprovação de uma calibração?
Um equipamento sendo testado pode passar ou ser reprovado, mas como saber? O equipamento tem um limite de tolerância, definido pelo fabricante ou no primeiro certificado de calibração. Durante a calibração, se receber um erro maior do que o limite, então pode considerar que a calibração falhou.
Então o que fazer em seguida? Tente ajustá-lo, depois refaça a calibração para ver se algo mudou. Se a diferença do equipamento sendo calibrado e o equipamento que pode ser comprovado estiver abaixo do limite de tolerância, ele é aprovado!
Como você gerencia seus relatórios de calibração com as soluções IIoT?
É essencial salvar os documentos de calibração onde pode encontrá-los facilmente. Essa é apenas uma das possibilidades dos novos serviços de IIoT, como o Netilion Library. Isso fornece todas as informações na nuvem sob o tag do equipamento.
Isso significa que você pode ter relatórios de calibração, dados técnicos e mais, muito mais, tudo em um único lugar.
Além disso, toda sua equipe pode ter acesso aos documentos e trabalhar junta, compartilhando-os e mantendo os dados atualizados. Isso pode ajudá-lo e ajudar sua equipe a economizar tempo durante a verificação dos equipamentos no campo ou para encontrar relatórios de calibração antigos.
Se você decidir usar um equipamento Edge em suas soluções, as versões digitais idênticas de todos os seus equipamentos podem ser criadas automaticamente na nuvem. Além disso, você pode ter acesso a todos os arquivos a partir de smartphones, tablets e notebooks.
Compartilhar e ter acesso à documentação técnica e aos relatórios de calibração nunca foi mais fácil do que atualmente. Você pode testar gratuitamente e ver como as soluções são simples de gerenciar toda a sua documentação técnica.
Bom, acho que isso é tudo! Alguma pergunta? Faça sua pergunta na rede social usando #netilion e lembre-se de compartilhar esse artigo também.
Até mais!