5 façons d'utiliser votre smartwatch avec les solutions IIoT ! (La dernière est la plus importante.)

La technologie est omniprésente nous vivons une vie numérique en parfaite harmonie avec le monde réel – un récit digne d’un film de science-fiction, non ? D'accord, nous n'avons pas encore d'hoverboards personnels, mais nous sommes plus proches de cet avenir que quiconque l'aurait imaginé il y a cinquante ans, notamment dans le monde industriel.
Nous disposons aujourd’hui de nombreux moyens d'intégrer des données importantes provenant du terrain aux appareils standard que nous portons sur nous en permanence, comme votre smartwatch ou votre smartphone. Nous vous avons déjà montré à quel point cette intégration facile pouvait être puissante dans notre article #Workingfromhome : Comment utiliser Google Home avec votre système IIoT.
Nous avions créé une application que nous appelons ''solution réactive''. Cela signifie que vous auriez dû demander des informations au système, et que l'API les recherche et vous les délivre. Mais nous voulions créer une solution proactive, où les seuils préalablement définis seraient activement comparés aux valeurs du processus en temps réel, fournissant ainsi les informations essentielles de votre processus sur votre smartwatch.
Cela fonctionne-t-il ? Regardez cette vidéo et constatez-le vous-même. Spoiler : oui, ça marche ! L'architecture de terrain utilisée suit la norme NOA (NAMUR Open Architecture), signifiant que les solutions lisent uniquement les données sans agir directement sur l'appareil. Ainsi, rien n'interfère avec votre production.
Voyons maintenant 5 façons dont vous pourriez l'utiliser !
La surveillance de niveau avec WirelessHART
La surveillance de niveau est un excellent cas d'application de ce concept consistant à extraire des données avec votre smartwatch où et quand vous le souhaitez. Nous savons déjà que les réseaux WirelessHART pour la surveillance de niveau dans différents segments sont très économiques. Ils sont souvent intégrés à un système SCADA pour une surveillance constante de l'usine.
En revanche, dans une application que j'ai à l’époque prise en charge, le client n'avait pas de SCADA local. L'opérateur vérifiait les informations dans le navigateur. L'intégration de la solution à un service cloud IIoT, tel que Netilion, aurait pu fournir une notification à distance dans les deux scénarios.
Dès que le stock approchera sa valeur seuil minimum, l'opérateur recevra une notification, lui laissant suffisamment de temps pour agir. Vous pouvez même configurer cette notification pour qu'elle soit directement envoyée à la personne responsable de l'approvisionnement. Et ce n'est qu'un exemple des multiples possibilités de valoriser les informations dont vous disposez déjà.
La surveillance des stocks avec un capteur radar IoT
Il s’agit d’une application similaire. Mais dans cette situation, plutôt qu'un transmetteur de niveau standard avec communication WirelessHART, nous pourrions utiliser un capteur radar IIoT, tel que le Micropilot FWR30. Cet appareil intelligent communique directement avec le cloud, éliminant de nombreux autres "dongles" (composants intermédiaires et leur complexité) de votre solution.
Ce type de dispositif est facile à configurer et prêt à l'emploi. Les conteneurs de construction intermédiaires pour matières premières (IBC) pourraient être une excellente application de ce concept. De la même manière, vous recevrez une notification en cas de rupture de stock.
La surveillance de débit
Ce concept peut s'avérer très utile dans de nombreux cas de surveillance de débit. À l'époque, l'un de mes projets nécessitait la surveillance de la réception de gaz naturel dans une entreprise de produits alimentaires et de boissons. Nous avions alors installé un débitmètre Coriolis, un panneau solaire, un système de communication WirelessHART et une IHM pour visualiser les données.
Les opérateurs devaient consulter quotidiennement l'IHM pour suivre la consommation de gaz naturel de l'entreprise. Aujourd'hui, ce même système pourrait comporter un élément supplémentaire permettant de migrer ces informations vers le cloud. Il pourrait alors informer les opérateurs sans qu'ils aient besoin d'être devant l'IHM.
Cet exemple n'est qu'une des nombreuses possibilités offertes par la mesure de débit.
La surveillance de la température
La température est l'une des variables de processus les plus populaires parmi les solutions sans fil. Les entreprises minières et métallurgiques comptent des tas de points de mesure de la température, dont beaucoup sont aujourd'hui sans fil.
Laissez-moi vous raconter un exemple que j'ai vécu au cours de ma carrière. Les opérateurs d'une entreprise métallurgique voulaient installer une solution sans fil dans une zone particulière, où les câbles étaient très endommagés par l'environnement agressif.
Nous avons à l'époque fourni une solution à intégrer dans le système SCADA, alors que nous pourrions aujourd'hui le faire dans le cloud pour directement transférer toutes les données importantes. Cette solution pourrait également envoyer des notifications sur une smartwatch, un smartphone et tout autre appareil intelligent.
Le contrôle de la qualité de l'eau
Tant les plans d'eau naturels (comme les rivières) que les plans d'eau industriels (comme les réservoirs) doivent faire l'objet d'une surveillance régulière de la qualité de l'eau. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser un appareil compatible IoT, puis rendre toutes les informations disponibles dans le cloud.
Vous pourrez ensuite intégrer votre smartwatch au système en utilisant des webhooks et des API pour récupérer toutes les informations pertinentes sur la qualité de votre eau. Vous pouvez bien sûr l’installer dans votre piscine privée, si cela vous fait plaisir. 😊
Comment utiliser votre appareil intelligent avec des solutions IIoT
Tout est possible en utilisant l'API dans un écosystème IoT, tel que Netilion. Dans cette vidéo, mon collègue Alex vous expliquera, étape par étape, comment intégrer votre solution IIoT à votre smartphone et/ou votre smartwatch.
Si vous avez aimé cet article, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en taguant #Netilion.
Passez une bonne journée !