7 avantages du cloud computing dans l'automatisation
Toutes les informations de vos actifs sont stockées dans le cloud et votre équipe peut y accéder en travaillant ensemble sur une plateforme collaborative.
Le cloud computing est l'une des fonctionnalités essentielles des solutions IIoT. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais vous n'êtes pas si sûr de ce que c'est vraiment, ni de comment il fonctionne, n'est-ce pas ?
Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer le cloud computing plus en détail et vous donner 7 raisons de vous en servir.
Croyez-moi, vous ne pourrez plus vous en passer ! La numérisation est partout et elle ne se limite pas à vos appareils de terrain. Même les appareils 4-20 mA/HART sont concernés.
Puisqu'il est si facile d'installer une solution exceptionnelle d'IIoT sans devoir modifier significativement votre installation ou votre système d'automatisation, vous n'hésiterez pas une seule seconde !

Vous ne savez pas comment mettre à niveau votre installation ? Commencez par lire notre article intitulé "Vos premiers pas vers l'IIoT grâce à WirelessHART". J’y présente une manière simple d'implémenter l'IIoT dans votre installation à l'aide d'adaptateurs WirelessHART.
Si vous utilisez PROFIBUS, lisez simplement l'article intitulé "Comment introduire facilement l'IIoT dans un réseau PROFIBUS".
Ces articles sont importants pour que vous soyez à 100% prêt pour la numérisation. De nombreuses possibilités existent sur le marché pour renforcer votre processus en intégrant progressivement les plateformes IIoT grâce au cloud computing.
Tout est dit. Maintenant, découvrons le cloud computing et étudions de plus près les 7 raisons pour lesquelles vous devriez l'utiliser après avoir lu cet article - sans blague !
Qu'est-ce que le cloud computing ?
Il est tout d'abord essentiel de répondre aux questions fondamentales, à savoir ce qu'est le cloud computing et pourquoi vous devriez vous y intéresser. Il existe de nombreuses définitions du cloud computing sur Internet, mais elles se résument toutes à la même chose. Je vous ai rédigé une définition claire d’après ce que j’ai pu trouver :
"Le cloud computing est l'accessibilité des ressources informatiques à une puissance de calcul et de traitement de données. Les utilisateurs disposent d'un service à la demande ; ils ne gèrent pas directement et personnellement le nuage, mais ont accès à ses services."
Une solution cloud ne se limite pas au stockage de données et à la puissance. Elle peut desservir une application en lui fournissant "tout en tant que service" ou en utilisant les modèles de service définis par le NIST: SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) et PaaS (Platform as a Service).
Enfin, le site est connecté au nuage par un dispositif ou serveur périphérique (edge device).
Netilion est un bon exemple de cloud computing
Netilion est un cloud IIoT qui propose de nombreux services à ses utilisateurs finaux. Chaque solution procure de réels avantages destinés à des applications ou secteurs industriels particuliers. Prenons Netilion Analytics, par exemple.
Ce service est chargé de connecter vos actifs à Netilion Analytics. Il les organise et permet d'apporter plus de transparence et de clarté aux installations, tout en proposant un aperçu détaillé de votre base installée.
Netilion prouve la puissance du cloud computing et sa capacité à fournir divers services à l'aide d'une solution IIoT basée sur le cloud. Pour certains de ces services, vous aurez besoin d'un dispositif périphérique pour connecter les actifs au cloud, où vous pourrez lire toutes les informations de leurs jumeaux numériques via votre application.
La sécurité du cloud computing
Je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais je me représente toujours un énorme nuage flottant au-dessus de mon usine et collectant toutes les données.

Quoi qu'il en soit, je suis sûr que des tonnes de questions concernant la sécurité vous viennent à l'esprit lorsque l'on parle de cloud computing ! C'est normal ! Nous devons effectivement veiller à nos données et à notre confidentialité et le cloud IIoT doit garantir la sécurité de vos informations.
Par exemple, l'écosystème Netilion, fonctionne conformément à des normes strictes telles que ISO 27001 (gestion de la sécurité de l'information), ISO 20000 (système de gestion des services), ISO 9001 (système de gestion de la qualité) et a obtenu la certification EuroCloud avec une note de 4 étoiles - la meilleure de sa catégorie pour les industries de transformation.
De plus, la sécurité des données de Netilion répond aux exigences RGPD. Ses serveurs sont situés à Francfort et à Dublin, dans l'Union européenne, ce qui assure un niveau de cybersécurité supplémentaire.
Vous voulez en savoir plus ? Voici notre article sur la cybersécurité, la législation, la sécurité, le cryptage des informations confidentielles et plus encore. Apprenez-en davantage sur la cybersécurité ici.
7 avantages du cloud computing
Nous sommes désormais un peu plus familiers avec le cloud computing et savons combien sa configuration est sécurisée et flexible. Je vais maintenant vous présenter 7 avantages du cloud IIoT et vous expliquer pourquoi vous devriez l'adopter après avoir lu cet article.
Et j'allais oublier : vous pouvez l'essayer gratuitement !
Vous pouvez créer votre propre compte et voir ce que Netilion a à offrir. Vous comprendrez comment le cloud IIoT vous livre toutes les informations essentielles sur vos actifs, partout et à tout moment. Pour une expérience utilisateur exceptionnelle !
Maintenant, passons à ses avantages.
Le cloud computing peut réduire vos coûts
Les nouvelles solutions suscitent toujours des questions de la part des clients. L'une des plus courantes est de connaître le coût initial de la mise en place. En général, une solution traditionnelle dans le domaine de l'automatisation est un investissement important et plusieurs années sont nécessaires pour obtenir un retour sur investissement (ROI).
Dans le cas du cloud computing, l'investissement est beaucoup plus faible que pour une solution traditionnelle. Pour commencer, vous pouvez l'essayer librement et constater tous les avantages que le cloud IIoT peut apporter à votre usine avant de réellement investir.
De plus, la seule connexion dont vous aurez besoin entre vos actifs et le cloud est un dispositif périphérique. Celui-ci se connecte à vos appareils de terrain via, par exemple, PROFIBUS ou WirelessHART et fournit une connexion unidirectionnelle sûre entre le terrain et le cloud. Rien de plus simple !
Le cloud computing renforce la collaboration en équipe
Toutes les informations concernant vos actifs se trouvent dans le cloud et toute votre équipe peut y accéder en travaillant ensemble sur une plateforme collaborative. La plupart des solutions traditionnelles sont indépendantes. Elles ne créent aucun environnement transparent pour votre équipe.
En revanche, le cloud computing offre de la transparence pour tous.
Une solution intégrée avec une plateforme collaborative et une excellente interface utilisateur permet de gagner du temps et de rendre l'environnement plus créatif. Votre équipe peut consulter les mêmes informations et collaborer pour résoudre les problèmes et améliorer ses solutions.
Le cloud computing permet un accès à distance
Tout est dans le cloud. Autrement dit, où que vous soyez, vous êtes indépendant du type d'appareil que vous utilisez, que ce soit un ordinateur portable, un smartphone, ou une tablette.
Vous avez un accès sécurisé à votre cloud computing et vous pouvez consulter toutes les informations ou recevoir toutes les notifications où que vous soyez dans votre usine.
Cela représente de nombreux avantages, comme la possibilité de réagir à une situation particulière plus rapidement que si vous utilisiez un système traditionnel.
Le cloud computing permet un meilleur contrôle de vos documents
La documentation technique peut être problématique. Je suis sûr que vous connaissez la situation dans laquelle vous vous retrouvez avec la mauvaise version d'un document ou que vous ne parvenez pas à le trouver en ligne. Oui, sur certains sites Web, il est encore difficile de trouver la documentation technique.

Le cloud computing permet à votre équipe de disposer de tous les documents à un seul endroit. Votre équipe peut partager et créer des documents, ce qui facilite leur accès et permet de gagner du temps. Un rapport accessible à toute l'équipe peut être généré et stocké dans le cloud pour toutes les interventions sur un appareil, tels que l'étalonnage ou la maintenance.
Le cloud computing offre une sécurité très élevée
Nous avons déjà évoqué la sécurité et la nécessité du cloud IIoT de respecter la législation et les normes afin de garantir la sécurité optimale de vos informations. De plus, tous les messages échangés entre le périphérique et le cloud sont cryptés.
Retrouvez tout ce que vous devez savoir dans notre article : La cybersécurité en établissement industriel grâce à l'IIoT : L’essentiel à savoir, et quelle est la fiabilité de Netilion ?
Le cloud computing permet des mises à jour logicielles automatiques
Si vous utilisez un cloud IIoT, le fournisseur de services se charge de toutes les mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité et les mises à jour régulières. Votre équipe ne devra pas se préoccuper des mises à jour, de la sauvegarde de la base de données ou de tout autre problème lié aux logiciels.
Tout est automatique, et vous n'aurez rien à faire.
Ce n'est pas le cas avec les solutions logicielles standard. J'ai pendant longtemps effectué du support technique pour la gestion des actifs, pour lequel je devais sauvegarder la base de données à l'aide d'une connexion à distance, puis exécuter les mises à jour.
Cependant, vous vous doutez bien que j'ai rencontré de nombreux problèmes et le processus n'était pas très fluide. Grâce à l'IIoT, vous évitez la pénibilité des mises à jour manuelles.
Le cloud computing augmente le pouvoir grâce au savoir
Le cloud computing vous donne accès aux informations essentielles de vos appareils de terrain. Votre équipe peut alors prendre des mesures à l'aide de ces informations.
Les connaissances et la transparence créées par le cloud IIoT permettront à votre équipe d'éviter les temps d'arrêt et, finalement, d'économiser beaucoup de temps et d'argent.
Nos exemples de cloud computing
Enfin, j'aimerais vous montrer quelques exemples de cloud computing. L'écosystème Netilion propose divers services axés sur les problématiques quotidiennes des clients partout dans le monde.
Netilion Analytics
Ce service vous procure une vision transparente de votre usine. Vous pouvez avoir un aperçu simple de tous les appareils installés et savoir lesquels doivent être remplacés. De plus, la page Insight vous fournit des informations et des graphiques détaillés sur vos actifs.

Vous pouvez enregistrer vos appareils en les prenant en photo et en ajoutant quelques détails afin de créer un jumeau numérique, ou installer un appareil périphérique et laisser la magie du jumelage numérique se produire automatiquement.
Netilion Health
Ce service offre un aperçu de l'état de vos appareils de terrain. Ce service utilise un dispositif périphérique.

Vous pouvez ainsi suivre toutes les informations sur l'état de vos équipements, avec un aperçu graphique du moment où les événements se sont produits et bien plus encore.
Netilion Library
Netilion Library est un moyen intelligent d'organiser et de sauvegarder tous vos fichiers et documents de travail dans le cloud. Elle permet de gagner du temps lorsque vous cherchez de la documentation, comme des fichiers d'exploitation et de maintenance.

De plus, cette bibliothèque est écologique et préserve les arbres, car les informations sont dématérialisées et disponibles où que vous soyez. Génial, non ?
Netilion Smart Systems
Enfin, Netilion Smart Systems sont des systèmes intelligents et compacts destinés à des applications spécifiques, telles que les eaux de surface et l'aquaculture. Ces solutions sont prêtes à l'emploi, avec un accès à distance via une excellente interface utilisateur.

Si vous souhaitez découvrir plus en détail toutes ces solutions, je vous invite à essayer gratuitement Netilion Analytics, Health and Library et à comprendre comment la numérisation est désormais une évidence.
Je vous le répète, vous ne pourrez plus vous en passer. Notre monde est numérique.