Qu'est-ce qu'un dispositif périphérique et pourquoi est-il essentiel à l'IIoT ?
Les dispositifs périphériques sont des éléments essentiels des solutions de l'internet industriel des objets. Découvrez ces appareils, comment ils fonctionnent et pourquoi vous devriez en posséder un.
Avant de commencer, je voudrais vous poser une question importante. Vivez-vous dangereusement ? Pas de problème si vous ne connaissez pas la réponse. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à savoir si vous vivez dangereusement ou non – je ne plaisante pas. Vous allez être impressionné d'apprendre comment les dispositifs périphériques (edge devices) pourraient procurer des avantages considérables à votre usine.
Imaginez la situation suivante : quelqu'un vient vous voir et commence à parler de l'Internet industriel des objets. Très vite, vous entendrez de nombreux termes tels que "cloud computing", "digitalisation", "tableau de bord", "périphériques", etc. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, vous allez finir par vous y perdre.
Heureusement, vous êtes au bon endroit puisque et nous avons déjà un tas de ressources pour vous les expliquer. Et devinez quoi ? Nous allons apprendre un nouveau terme aujourd'hui, génial non ? Si vous ne connaissez pas les autres, visitez notre blog après avoir lu cet article et apprenez-en plus à leur sujet.
Pour en revenir à cet article, les dispositifs périphériques sont un élément important d'une application de l'Internet industriel des objets. Toutefois, certaines applications IIoT ne nécessitent pas d'en disposer. Netilion Analytics en est un bon exemple ; vous pouvez utiliser toutes ses fonctionnalités sans avoir besoin d'un dispositif périphérique pour enregistrer vos appareils. Pas mal, non ?
Pour être honnête, vous pouvez visualiser le même type d'informations dans un tableau de bord, mais l'expérience de l'enregistrement dans le cloud computing et de la création du jumeau numérique est bien différente. L'appareil périphérique offre la génération automatique d'une liste des appareils de votre usine. Sans lui, vous devriez ajouter toutes ces informations manuellement.
Maintenant, découvrons comment ces dispositifs fonctionnent, et pourquoi vous devriez en intégrer un dans votre application et voyons si vous vivez dangereusement ou non !
Quelle est la différence entre OT et IT ?
Avant de se pencher sur les périphériques, rappelons quelques principes de base. Savez-vous ce que OT et IT signifient ? Très bien, laissez-moi vous éclairer. Premièrement, le terme IT fait référence aux technologies de l'information (Information Technology).
Dans un environnement industriel, l'IT est responsable de tous les ordinateurs de l'usine, des infrastructures Internet et Intranet, du stockage des données et garantit que l'échange de données électroniques se déroule en toute sécurité.
Le terme OT, quant à lui, fait référence à la technologie d'exploitation (Operation Technology). L'OT est le réseau comprenant les instruments tels que les appareils de terrain, le système de contrôle industriel, l'équipement de surveillance et l'endroit où les données du processus sont transmises. Aujourd'hui, les termes OT et IT convergent à cause de l'Internet industriel des objets.

Les appareils de terrain fournissent des données via Internet à des fins d'analyse, et les informations obtenues sont affichées dans un tableau de bord simple grâce au cloud computing. Il n'est plus nécessaire de les collecter depuis le système de contrôle.
Il y a quelques années, l'OT n'était pas une véritable technologie en réseau. Il n'y avait pas de réseau sur site. La plupart des informations étaient transmises par des signaux analogiques ; et un tas d'entreprises utilisent encore des signaux 4-20 mA.
Par la suite, quelques protocoles brevetés sont apparus dans le monde de l'OT, établissant une communication numérique entre le système de contrôle et les appareils intelligents sur site.
OT vs. IT
Aujourd'hui, le contexte sur site est différent. Il existe des protocoles numériques basés sur l'Ethernet qui relient tous ces capteurs intelligents au système de contrôle et à l'Internet. Sans oublier les capteurs sans fil utilisant des protocoles tels que Bluetooth et WirelessHART.
Le sans fil est l'un des moyens les plus faciles de collecter et de transférer des données vers le cloud computing. Je sais bien sûr qu'il existe d'autres moyens de connexion et vous que j’évoquerai ici aussi.
La convergence entre OT et IT nous offre de nouvelles possibilités, mais également de nouvelles préoccupations. L'utilisation du cloud computing permet de concevoir une solution de surveillance efficace dotée de fonctionnalités avancées d'analyse des données, que l'on peut consulter sur un simple tableau de bord, depuis n'importe quel endroit de l'usine.
Concernant les problèmes de sécurité, les fournisseurs travaillent dur pour fournir une connexion fiable et hautement sécurisée entre le terrain et le cloud computing, protégeant de toute fuite de données. Par exemple, Netilion a été certifié EuroCloud 4 étoiles, le meilleur de sa catégorie pour les industries de transformation.
Enfin, les responsabilités des équipes d'exploitation et d'informatique fait débat. Les frontières sont floues ; la plupart des équipes d'OT n'ont pas une connaissance très approfondie de l'IT, et il en est de même pour les équipes IT concernant l'OT.
Cependant, je peux vous conseiller de vous familiariser davantage avec l'informatique. À l'ère de l'industrie 4.0, qui risque de beaucoup vous servir tout au long de votre carrière.
Qu’est-ce qu’un dispositif périphérique ?
Imaginez que vous ayez un réseau de communication HART dans votre usine, et que vous vous demandiez comment vous pourriez accéder à vos données depuis l'extérieur. Un dispositif périphérique est le composant réseau permettant la connexion de votre réseau local à un réseau externe général, grâce auquel vous pourrez obtenir des données depuis n'importe quel endroit.
De plus, peu importe que votre réseau soit privé ou non : le périphérique se charge de fournir les informations locales à un réseau externe. Si vous disposez de différents protocoles, il traduit également ces informations, établissant ainsi la connexion entre les deux interfaces réseau.

Une application de cloud computing doit être alimentée par toutes les données issues des appareils de terrain intelligents. En fonction du service utilisé, cette opération peut être réalisée manuellement via des applications de collecte de données, puis en créant les jumeaux numériques requis.
Pour analyser les diagnostics ou mettre en place un chargement automatique des données, le périphérique est nécessaire pour établir une connexion sécurisée entre le réseau de terrain et le cloud computing.
Maintenant, imaginez que vous surveillez les valeurs des processus à l'aide d'un dispositif périphérique et du cloud computing, et que l'Internet reliant le dispositif périphérique et le cloud tombe soudainement en panne.
Que se passe-t-il ? Et bien, rien du tout : le périphérique stockera toutes les informations jusqu'à ce que vous rétablissiez la connexion, et vous ne perdrez donc aucune information sur le processus. Pas mal, non ?
Attention toutefois : tous les périphériques ne proposent pas de stockage local. La nécessité de cette fonctionnalité dépend de l'application et du service que vous souhaitez déployer dans votre usine. Il convient donc d'étudier correctement vos besoins : ces solutions s’avèrent toujours très avantageuses lorsqu'elles sont correctement sélectionnées.
Comment fonctionne un dispositif périphérique ?
Croyez-moi, le fonctionnement d'un périphérique est très simple : il connecte deux réseaux différents et traduit un protocole en un autre. Il crée par ailleurs une connexion sécurisée avec le cloud. La cybersécurité est en effet un enjeu majeur pour les périphériques et le cloud computing.
Un périphérique est configuré via un accès local et possède également un port pour le connecter à l'internet et au cloud. Quelques mots sur sa configuration. Un périphérique est généralement prêt à l'emploi, sa configuration est simple et rapide.
Jetez un coup d'œil à la procédure de configuration du SGC500 et vous découvrirez la simplicité d'un périphérique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cybersécurité et son application au cloud computing et aux périphériques, vous pouvez lire notre article " Tout sur la cybersécurité en établissement industriel grâce à l'IIoT, et sur la fiabilité de Netilion".
Pourquoi utiliser un dispositif périphérique ?
En fonction du service que vous souhaitez installer dans votre usine, les périphériques jouent un rôle crucial dans la collecte des informations et la création automatique des jumeaux numériques de vos appareils dans le cloud.
Par exemple, Netilion Health est l'un des services qui nécessite la connexion des appareils au cloud ; ainsi, le périphérique sera la passerelle entre le terrain et le cloud.
En revanche, vous n'aurez pas besoin de dispositif périphérique pour utiliser Netilion Library. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou votre interface de comunication (Field Xpert) pour créer un fichier dans le cloud. Dans ce cas, aucun dispositif périphérique n'est nécessaire à votre réseau.

Il faut préciser que les périphériques sont essentiels dans les solutions IIoT, car ils connectent les informations de votre réseau à une solution cloud. Ils n'affectent ni n'écrivent sur votre réseau, mais se contentent d'en collecter les données. Ils ne poseront jamais de problème de communication entre votre système de contrôle et les appareils de terrain.
Pour en revenir aux solutions traditionnelles, de nombreux systèmes de gestion des actifs (Plant Asset Management, PAM) collectent des informations à partir du système de contrôle. De nombreux clients s'inquiètent de la connectivité entre l'API ou le DCS et le système PAM.
En utilisant un dispositif périphérique pour collecter les informations, vous n'aurez pas à toucher à votre système de contrôle. En résumé, la communication est à sens unique, rien n'est écrit au sein du réseau et les données sont relevées en toute sécurité.
Finalement, vivez-vous dangereusement ?
Si vous n'avez toujours pas accès à tous les diagnostiques et informations de statut de vos appareils, je peux vous dire que vous vivez dangereusement ! Mais pas de panique, vous pouvez changer la situation.
Vous pouvez adopter une solution IIoT ! Vous pouvez en permanence connaître l'état de vos instruments avec Netilion Health, et obtenir un aperçu clair des appareils présents sur le terrain grâce à Nelition Analytics.
Comme évoqué dans cet article, les périphériques sont faciles à intégrer et offrent une excellente sécurité des données lors de leurs communications.
De plus, le cloud computing de Netilion respecte des normes strictes, telles que les normes ISO 27001 (gestion de la sécurité de l'information), ISO 20000 (système de gestion des services) et ISO 9001 (système de gestion de la qualité). Netilion est également certifié EuroCloud 4 étoiles ; le meilleur de sa catégorie pour les industries de transformation.
Alors, pourquoi vivez-vous toujours dangereusement ?