O monitoramento do estado do ativo IIoT e como ele pode ajudar sua fábrica

Se olhar sua fábrica, tenho certeza que verá mais do que uma marca de instrumentação. E embora a padronização ofereça vários benefícios para os usuários finais, você não encontrará muitos exemplos disso.

Portanto, o monitoramento da condição de seus equipamentos e processos pode ser um desafio em um ambiente diversificado com várias marcas. A falta de padronização em alguns protocolos para leitura de diagnóstico dificulta encontrar uma solução que atenda toda sua instrumentação.

Olhando pelo lado positivo, você pode encontrar sistemas de Monitoramento do estado do ativo IIoT compatíveis com várias marcas e o número de equipamentos que eles suportam aumenta a cada atualização.

Vamos entender porque os serviços de monitoramento de estado são essenciais e o que você precisa saber antes de configurar um serviço preditivo IIoT. Parece bom?

O que é um serviço de monitoramento do estado do ativo?

A maioria dos equipamentos de campo pode fornecer muitas informações de condição relevantes. Embora poucas fábricas aproveitem esse recurso, ele pode melhorar a operação da fábrica e o desempenho da produção.

O monitoramento do estado do ativo já existe há algum tempo na automação, então há inúmeras soluções em software no mercado para isso, como o FieldCare da Endress+Hauser. No entanto, geralmente o monitoramento acontece localmente, com muitos casos usando soluções autônomas ou uma rede offline com servidores e clientes.

Por vezes, você encontra uma empresa que permite o acesso remoto ao servidor, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, você fica preso em uma conexão lenta.

Lembro de visitar uma fábrica de produtos químicos há alguns anos e de trabalhar com o controlador para acessar o servidor. Você acha que nós tínhamos internet de alta velocidade? Não. Fiquei pasmo quando vi um modem de conexão disca.

Mantenha-se atualizado com o mundo da IIoT e Netilion.

Inscreva-se na nossa newsletter para receber artigos informativos. Ao se inscrever, você concorda que leu e aceita a Política de Privacidade. Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento.


Aposto que muitos de vocês nunca viram um desses. Considerem-se sortudos. Aqueles que imediatamente escutaram em suas cabeças aquele som clássico da conexão podem confirmar que demorava aaaaaanos. Então, sim, algumas fábricas mais antigas têm acesso remoto usando soluções PAM (Gerenciamento de ativos de fábrica), mas fazer isso essa forma chega a ser doloroso.

Então como os sistemas IIoT trabalham e como eles são melhores do que os sistemas PAM? Ótima pergunta. O monitoramento do estado do ativo está mais fácil do que nunca, então vejamos alguns detalhes.

Arquitetura tradicional de monitoramento do estado do ativo

Você precisa entender como o monitoramento de estado tradicional funciona para perceber como o monitoramento de estado IIoT simplifica tudo e oferece mais benefícios.

Uma solução de monitoramento de estado padrão segue os cinco níveis da boa e velha pirâmide de automação, conforme visto aqui:

Em uma solução de monitoramento de estado padrão, essa estrutura conecta os equipamentos de campo ao controlador. Você tem uma IHM (interface homem máquina) para exibir as informações de processo na estação de trabalho e depois configura um PAM para acessar os dados de campo.

Em muitos casos, as soluções PAM acessam os equipamentos de campo através de um sistema de controle. Alguns clientes gostam dessa configuração e os que não gostam, usam alternativas paralelas, como gateways ou redes WirelessHART.

Você também pode ler e gravar dados usando um sistema PAM, mas corre o muito risco se fizer algo errado que afete o sistema de controle. Pode até mesmo causar uma parada não programada - uma situação rara.

No entanto, o conceito IIoT mudou um pouco essa estrutura.

IIoT de monitoramento do estado do ativo

Vamos considerar a NOA (arquitetura aberta NAMUR), por exemplo. Ela foi projetada especificamente para o sistema de controle e é uma estrutura sólida que oferece operação robusta e alta disponibilidade de dados há décadas.

O conceito central da NOA é criar uma interface entre o controle de processo central e o domínio M+O (monitoramento e otimização) sem pôr em risco a segurança da fábrica. Ao mesmo tempo, esse conceito atende a maioria das soluções já empregadas nas fábricas sem criar qualquer interferência.

Diferente de muitas soluções na fábrica, a maioria dos serviços de IIoT segue o conceito de uma direção para coleta de dados. Embora pareça restritivo, isso significa que você pode acessar informações e ideias sem interferir nos equipamentos de campo.

Em relação aos dados coletados do controle de processo central, você tem um "diodo NOA" entre os equipamentos e o domínio M+O. Ele oferece comunicação de uma via do controle de processo central sem interferência remota dos serviços na nuvem.

Serviços de estado de ativos de terceiros

Em alguns protocolos, a falta de padronização para leitura de diagnósticos de campo torna desafiador atualizar o status da condição a partir de um único serviço . Então precisamos encontrar soluções onde você possa atualizar constantemente os bancos de dados com o suporte apropriado para uma variedade de marcas e seus equipamentos.

Considerando-se que a maioria das fábricas apresenta ambientes diversificados, é essencial ter os serviços de IIoT que permitem integrar o máximo de marcas e equipamentos possível. Por exemplo. o Netilion Health da Endress+Hauser começa com uma ampla lista de equipamentos compatíveis no serviço. E cada atualização expande essa lista para abranger mais marcas e modelos.

Os serviços de estado que têm atualizações constantes do banco de dados permitirão coletar todos os dados necessários a partir de seus próprios equipamentos no campo. É claro que uma fábrica que

opera rigorosamente com uma marca pode simplificar a integração do serviço, mas esse é um tópico para outro dia.

Se aprendeu algo útil nesse artigo, compartilhe-o com seus colegas na rede social usando a hashtag #Netilion.

Proteja-se e até breve!