O que é um Edge Device e por que ele é tão crucial para IIoT?
Em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta muito importante! Você está vivendo no limite? Tudo bem se você não souber a resposta. A ideia de hoje é ajudá-lo a descobrir se você está vivendo no limite ou não, de verdade. Você vai se surpreender ao saber que os Edge Device podem oferecer benefícios significativos para sua fábrica.
Agora, imagine uma situação em que alguém chega e começa a conversar sobre a Internet Industrial de Coisas. Você ouve alguns termos padrões, como computação em nuvem, digitalização, dashboard, Edge Device e por aí vai. Se não estiver familiarizado com esses termos, em algum ponto se sentirá perdido.
No entanto, por outro lado, você está aqui e já temos bastante conteúdo explicativo. Adivinha? Hoje aprenderemos mais um, legal, não é mesmo? Visite o blog depois de ler esse artigo e aprenda outros termos.
Voltando ao conteúdo, podemos dizer que os Edge Device são um componente relevante em uma aplicação de Internet Industrial de Coisas, mas ao mesmo tempo, você encontra aplicações IIoT onde não precisa ter um Edge Device para desfrutar dos benefícios. Netilion Analytics é um bom exemplo; ele oferece a possibilidade de usar todos os recursos sem o Edge Device para registrar seus equipamentos. Parece bom, certo?
No fim das contas, você consegue visualizar o dashboard, mas a experiência de registrá-las na computação em nuvem e de criar a versão digital idêntica é diferente. O Edge Device oferece a possibilidade de ter uma lista automática de dispositivos e, sem ela, você precisa adicionar todas as informações manualmente.
Agora, vejamos como ele funciona, porque você deve usá-lo em sua aplicação e se você está vivendo no limite.
Qual a diferença entre TO e TI?
Antes de vermos detalhadamente os Edge Device, precisamos aprender o básico. Você sabe o que é TO e TI? Ótimo, deixe-me esclarecer para você. Quando falamos em TI estamos nos referindo à Tecnologia da Informação.
No ambiente industrial, a TI é responsável por todos os computadores na fábrica, pela infraestrutura da internet e da intranet, pelo armazenamento e pela segurança da troca de todos os dados eletrônicos.
Agora, quando falamos em TO, estamos nos referindo à Tecnologia da Operação. A TO é a rede onde temos os dispositivos, como sensores de campo, sistema de controle industrial, aquisição de dados e troca de dados de processo. Atualmente, vemos uma convergência entre TO e TI por conta da Internet Industrial de Coisas.
O que está acontecendo é que os equipamentos estão fornecendo dados relevantes através da internet para análise de dados e esses dados são exibidos em um painel claro usando computação em nuvem. Você não precisa mais coletá-los a partir do sistema de controle.
Há alguns anos, a TO não era realmente uma tecnologia em rede. Não havia rede em campo, a maior parte da comunicação costumava ser analógica, mas ainda há muita comunicação 4 a 20 mA por aí.
Depois disso, tivemos alguns protocolos proprietários surgindo no nível de TO, criando uma comunicação digital entre o sistema de controle os equipamentos de campo inteligentes.
OT vs. IT
Atualmente, o cenário no campo é diferente. Encontramos o protocolo digital baseado em Ethernet responsável pela conexão de todos esses sensores inteligentes com o sistema de controle e a internet. Além disso, não podemos esquecer os sensores sem fio usando diferentes tipos de protocolos, como Bluetooth e WirelessHART.
Preciso lembrá-lo que sem fio é uma maneira mais fácil de coletar dados e integrá-los na computação em nuvem. Você pode ler mais sobre isso clicando neste aqui. Sim, eu sei que há outras maneiras de fazer a conexão e elas também estão aqui.
Agora, com a convergência de TO e TI, temos novas possibilidades e questões. A TO/TI oferece a possibilidade de ter uma solução de monitoramento adequada e análises avançadas de dados usando um painel simples para interpretar todos esses dados de qualquer lugar na fábrica usando computação em nuvem.
Os fornecedores estão se empenhando para fornecer uma conexão confiável, segura e de alto nível entre o campo e a computação em nuvem, evitando qualquer vazamento de dados. Por exemplo, o Netilion obteve a certificação EuroCloud com uma classificação 4 estrelas – melhor em sua classe para indústrias de processamento.
Por último, há uma discussão sobre a responsabilidade das equipes de TO e as equipes de TI. Os limites não estão claros; na maioria das vezes, a equipe de TO não tem um conhecimento muito profundo de TI e a equipe de TI não conhece muito de TO.
No entanto, se eu pudesse dar um conselho, recomendaria que você se familiarizasse com as coisas de TI, isso pode ajudar muito em sua carreira na era da Indústria 4.0.
O que é um Edge Device?
Imagine ter uma rede de comunicação HART em sua fábrica e depois ter acesso a esses dados fora dessa rede. O Edge Device é o elemento de rede responsável por conectar essa rede local a uma externa e a uma rede de área ampla, onde pode ter todos os dados em qualquer lugar.
Além disso, não importa se você tem uma rede proprietária ou não proprietária; O Edge Device é responsável por fornecer as informações locais para uma rede externa. Ele traduz essas informações quando você tem protocolos diferentes, fazendo a conexão entre os dois limites da rede.
Em uma aplicação de computação em nuvem, é necessário preenchê-la com todos os dados de equipamentos inteligentes. Dependendo do serviço desejado, isso pode ser feito manualmente usando aplicativos para coletar os dados e depois a versão digital idêntica desses equipamentos.
No entanto, para análise de diagnóstico ou para o preenchimento automático dos dados, o Edge Device estabelece uma conexão segura entre a rede de campo e a computação em nuvem.
Um cenário relevante é, caso você tenha um monitoramento de valor de processo usando Edge Device e computação em nuvem e depois, um dia, acontece um problema com a internet responsável pela conexão do Edge Device à nuvem.
O Edge Device armazenará as informações até que tenha estabelecido a conexão novamente e você não vai perder nenhuma informação de processo.
Vale a pena mencionar que há alguns Edge Device onde você não terá o armazenamento local. Isso depende da aplicação e do serviço que precisa ser implantado em sua fábrica — as duas soluções oferecem o mesmo nível de vantagens.
Como o Edge Device funciona?
Acredito que o Edge Device tem um princípio de trabalho simples; ele traduz um protocolo em outro conectando duas redes diferentes. Além disso, cria uma conexão segura com a nuvem; cibersegurança é um dos tópicos principais em relação a Edge Device e computação em nuvem.
Você tem acesso local à parte da configuração e uma porta para conectá-lo à internet e à Nuvem. É importante falar dessa configuração. Em geral, podemos dizer que um Edge Device é um dispositivo da Tipo plug-and-play, a configuração necessária é simples e você não vai perder muito tempo nela.
Você pode ver o procedimento para configurar o SGC500 e depois confirmar por si mesmo o quão simples um Edge Device pode ser. Se deseja saber mais sobre cibersegurança e como ela é aplicada à computação em nuvem e aos Edge Device, pode ler o artigo “Cibersegurança em fábricas industriais com IIoT: O que realmente importa…e o quanto o Netilion é seguro? "
Por que eu deveria usar um Edge Device?
Dependendo do serviço que deseja aplicar em sua fábrica, os Edge Device serão um ponto crucial para coletar informações e criar uma versão digital idêntica automática de seu equipamento na nuvem.
Por exemplo, Netilion Health é um dos serviços onde você precisa ter equipamentos conectados à Nuvem e a ponte entre o campo e a nuvem será o Edge Device.
Agora, se deseja ter um Netilion Library, não será necessário ter um Edge Device. Você pode usar seu notebook, smartphone ou comunicador de campo (Field Xpert) para criar o arquivo na Nuvem. Nesse cenário, não será necessário ter um Edge Device em sua rede.
É importante dizer; os Edge Device são essenciais em soluções IIoT pois obtêm as informações de sua rede para uma solução na Nuvem. Isso não afetará sua rede ou gravará a rede, apenas coletará os dados dela; depois disso, não há nenhuma chance de ter um problema de comunicação com seu sistema de controle.
De volta às soluções tradicionais, temos o sistema de gerenciamento de ativos de fábrica (PAM) onde você coleta as informações do seu sistema de controle. Vi muitos clientes preocupados com essa conexão do CLP e PAM ou DCS e PAM.
Atualmente, o Edge Device deriva essas informações e não será necessária tocar no sistema de controle e a comunicação é de uma via apenas, você não precisará gravar nada na rede, apenas ler os dados em uma via segura de alto nível.
Ainda estou vivendo no limite?
Se ainda está perdido com todas as condições de diagnóstico e equipamentos, digo uma coisa. Você está vivendo no limite! Mas espere, você pode mudar essa situação, pode empregar uma solução IIoT para ver o que está acontecendo com seus equipamentos de campo (Netilion Health) e ter uma imagem clara de quais equipamentos tem no campo, usando o Netilion Analytics.
Como vimos hoje, os Edge Device oferecem uma integração fácil e segurança de alto nível em sua comunicação.
Além disso, a computação em nuvem Netilion segue padrões de alto nível, como ISO 27001 (Gestão de Segurança da Informação), ISO 20000 (Sistema de Gestão de Serviço), ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) e obteve a certificação EuroCloud co uma classificação 4 estrelas – melhor da categoria para as indústrias de processamento.
Por que você ainda está vivendo no limite?