5 Möglichkeiten, Ihre Smartwatch für IIoT-Lösungen zu verwenden! (Die letzte Lösung ist die wichtigste.)
Technologie begleitet uns heute auf Schritt und Tritt und viele von uns verbinden ihr digitales Leben nahtlos mit der realen Welt – klingt eigentlich nach Science-Fiction, oder? Okay, wir haben zwar noch keine persönlichen Hoverboards, aber wir sind dieser Zukunft weitaus näher als sich irgendwer vor fünfzig Jahren hätte träumen lassen. Das gilt insbesondere für die Industrie.
Es gibt heute viele Möglichkeiten, relevante Daten aus dem Feld mithilfe von Standardgeräten zu integrieren – Standardgeräte, wie sie jeder von uns die gesamte Zeit über mit sich trägt. Dazu gehören auch Ihre Smartwatch oder Ihr Smartphone. Wie haben bereits in einem anderen Artikel gezeigt, wie leistungsstark diese einfache Integration ist. Sie können dazu folgenden Artikel lesen: #Workingfromhome: Wie Sie Google Home mit Ihren IIoT-fähigen Prozessen nutzen.
Wir haben eine Anwendung erzeugt, die wir als reaktive Lösung bezeichnen. Das bedeutet, dass Sie beim System Informationen abrufen müssen, damit die API, und alles, was damit zusammenhängt, im Hintergrund tätig wird, um Ihnen die Informationen auszugeben. Aber wir wollten eine proaktive Lösung schaffen, in der die zuvor definierten Schwellwerte aktiv mit den aus dem Prozess gesendeten Live-Werten verglichen und diese kritischen Prozessinformationen dann komfortabel auf Ihrer Smartwatch bereitgestellt werden.
Ob das funktioniert, fragen Sie? Schauen Sie sich das Video an, und überzeugen Sie sich selbst. Achtung Spoiler! Ja! Es funktioniert! Die Feldarchitektur entspricht dem NOA (NAMUR Open Architecture)-Standard, was bedeutet, dass die Lösungen nur Daten lesen, ohne direkt auf das Gerät einzuwirken. Auf diese Weise wird Ihre Produktion durch nichts gestört.
Werfen wir nun einen Blick auf die 5 Möglichkeiten, wie Sie diese Lösung nutzen können.
Füllstandsüberwachung mit WirelessHART
Die Füllstandsüberwachung ist eine hervorragende Anwendung für dieses Konzept, mit dem Sie Daten mit Ihrer Smartwatch abfragen, wann und wo immer Sie wollen. Wir wissen bereits, dass der Einsatz von WirelessHART-Netzwerken zur Füllstandsüberwachung in den unterschiedlichsten Segmenten bares Geld spart. Oftmals ist dieses Netzwerk in ein SCADA-System integriert, um eine konstante Anlagenüberwachung sicherzustellen.
In einer Anwendung, in der ich Support geleistet habe, hatte der Kunde allerdings kein lokales SCADA-System. Der Bediener überprüfte die Informationen im Browser. Wenn die Lösung mit einem IIoT-Cloud-Service, wie z. B. Netilion, integriert wird, dann könnte sie in beiden Szenarios abgesetzte Benachrichtigungen liefern.
Sobald die Lagerbestände in die Nähe des Mindestfüllstands rücken, erhält der Bediener eine Benachrichtigung, sodass genug Zeit ist, die passenden Maßnahmen zu ergreifen. Sie können diese Benachrichtigungen sogar so einrichten, dass sie direkt an denjenigen gesendet werden, der für Einkauf und Aufstocken Ihrer Lagerbestände zuständig ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie Sie den maximalen Nutzen aus den Informationen ziehen können, über die Sie ohnehin bereits verfügen.
Lagerbestandsüberwachung mit einem IoT-Radarsensor
Hier haben wir eine ähnliche Anwendung. Aber in dieser Situation könnten wir statt eines standardmäßigen Füllstandtransmitters mit WirelessHART-Kommunikation, einen IIoT-Radarsensor, wie z. B. den Micropilot FWR30, verwenden. Dieses intelligente Gerät kommuniziert direkt mit der Cloud, wodurch viele "Dongle" (zwischengeschaltete Komponenten und die damit verbundene Komplexität) nicht länger in Ihrer Lösung notwendig sind.
Diese Art von Gerät lässt sich einfach konfigurieren und ist sofort einsatzbereit. Wirklich keine große Sache. Eine großartige Anwendung hierfür wären Schüttgutbehälter (IBC) für Ausgangsstoffe. Hier können Sie sich ebenfalls die gleiche Benachrichtigung ausgeben lassen, sobald sich die Lagerbestände dem Ende zuneigen.
Durchflussüberwachung
Es gibt zahlreiche Anwendungen zur Durchflussüberwachung, in denen dieses Konzept hilfreich sein kann. Ich hatte einmal ein Projekt, bei dem die Erdgaszufuhr an ein Lebensmittel- und Getränkeunternehmen überwacht werden musste. Hier implementierten wir eine Lösung mit Coriolis-Durchflussmessgerät, Solarpanel, WirelessHART-Kommunikation und HMI zur Visualisierung der Daten.
Die Bediener mussten die HMI täglich überprüfen, um den Erdgasverbrauch des Unternehmens zu überwachen. Heute könnte dieselbe Anwendung um einen Punkt erweitert und dann diese Informationen in die Cloud übertragen werden. So wären die Bediener informiert, ohne vor der HMI sitzen zu müssen.
Das ist nur ein Beispiel für die unzähligen Einsatzmöglichkeiten in der Durchflussmessung.
Temperaturüberwachung
Eine der populärsten Prozessvariablen für eine drahtlose Lösung ist die Temperatur. In Unternehmen der Bergbau- und Metallindustrie gibt es Unmengen von Temperaturmessstellen, und heutzutage arbeiten viele dieser Messstellen drahtlos.
Lassen Sie mich Ihnen noch ein weiteres Beispiel aus meiner persönlichen Karriere geben. Die Bediener eines metallverarbeitenden Unternehmens wollten in einem bestimmten Bereich eine drahtlose Lösung installieren, weil die Kabel dort aufgrund der aggressiven Umgebungsbedingungen hohen Belastungen und Schäden ausgesetzt waren.
Damals lieferten wir eine Lösung, die in das SCADA-System integriert wurde, aber heute könnten wir die Cloud nutzen, um auf einfache Art relevante Daten zu liefern. Auf diese Weise könnten auch Benachrichtigungen an eine Smartwatch, ein Smartphone und jedes andere intelligente Gerät gesendet werden, das wir uns vorstellen können.
Überwachung der Wasserqualität
Sowohl in natürlichen Gewässern (wie Flüssen) als auch in industriellen Gewässern (wie Tanks) muss die Wasserqualität regelmäßig überwacht werden. In beiden Fällen können Sie ein IoT-fähiges Gerät verwenden und dann alle Informationen in der Cloud zur Verfügung stellen.
Danach können Sie Ihre Smartwatch mithilfe von Webhooks und APIs in das System integrieren, um alle relevanten Informationen zur Wasserqualität zu erfassen. Wenn Ihnen der Sinn danach steht, können Sie dieses Konzept auch für Ihren privaten Swimming Pool verwenden.😊
So nutzen Sie Ihr intelligentes Gerät für IIoT-Lösungen
Durch die Verwendung der API in einem IoT-Ökosystem wie Netilion ist alles möglich. In diesem Video zeigt Ihnen mein Kollege Alex schrittweise, wie Sie Ihre IIoT-Lösung mit Ihrem Smartphone und/oder Ihrer Smartwatch integrieren.
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit #Netilion in Ihren sozialen Medien.
Einen schönen Tag noch!