6 Beispiele für IIoT-Überwachungslösungen – neue Einblicke, die Sie digital werden lassen!

Hallo! Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind! Heute habe ich weitere Tipps für Sie, die Ihnen helfen werden, den Schritt ins digitale Zeitalter zu machen. Aber lassen Sie mich zunächst kurz die letzte Woche zusammenfassen.

Wir haben über native IIoT-Geräte gesprochen, die bereits auf dem Markt erhältlich sind. Sie werden feststellen, dass diese Art von Cloud-basierten Geräten in der Automatisierungsindustrie zunehmend beliebter wird, weshalb Sie also unbedingt auf dem Laufenden bleiben sollten. Hier finden Sie den Link zu diesem Artikel: Radargeführte IIoT-Füllstandssensoren in Schüttgutbehältern (mobilen Kunststofftanks).

Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, ob Sie wirklich Ihre gesamte Instrumentierung austauschen müssen, um endlich IIoT in Ihrer Anlage einführen zu können. Sie haben völlig Recht, das ist überhaupt nicht nötig! Ich möchte Ihnen daher heute ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie Sie eine IoT-Anwendung in Ihrer Anlage realisieren können.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über IIoT und Netilion.

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um informative Artikel zu erhalten. Mit der Anmeldung erklären Sie, dass Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben und akzeptieren. Sie können sich jederzeit abmelden.


IIoT-Services können in zahlreichen Szenarios eingesetzt werden, von der Zustandsüberwachung bis hin zu einem intelligenten Dokumentationsmanagement. Außerdem können Sie jetzt mit IoT-fähigen Produkten von jeder Stelle in der Anlage aus die Prozesswerte überwachen. Und mit ein oder zwei Tricks klappt das sogar mit Produkten, die noch nicht IoT-fähig sind.

Heute werden wir uns damit beschäftigen, wie Ihre Anwendungen durch IIoT-Überwachungsservices so effizient wie nie werden können. Bleiben Sie dabei, und lassen Sie uns etwas Neues lernen!

Überwachungsanwendungen sind eine großartige Chance, um IIoT auszuprobieren

Tatsächlich sind Überwachungsanwendungen in der Regel die beste Methode, um alle Arten von neuen Dingen auszuprobieren. Zu diesem Schluss bin ich gekommen, als ich mich noch um die drahtlosen Produkte in den Prozessen gekümmert habe.

Wenn Sie über eine neue Technologie verfügen, müssen Sie ihre Zuverlässigkeit in realen Anwendungen und verschiedenen Segmenten testen, bevor Sie eine Standardoption daraus machen. Hierzu rufen viele Unternehmen Pilotprojekte ins Leben, um mehr über die Technologie zu erfahren, bevor sie sie in größerem Umfang implementieren.

Überwachungsanwendungen bieten ein geringeres Risiko als Steuerungsanwendungen, weshalb sie der ideale Ausgangspunkt sind.

Natürlich möchte niemand instabile Überwachungslösungen, aber jeder mag Verbesserungen, weshalb Kunden die Technologie gerne wiederholt in kleinen Segmenten testen. Eine neue Lösung muss zuerst einer ausreichenden Zahl von Variablen und Belastungen ausgesetzt worden sein und sich bewiesen haben, bevor sie auf dem Markt als Option angeboten werden kann.

Überwachungslösungen können daher eine schnelle Methode sein, um IIoT-Services, wie z. B. Netilion Value, auszuprobieren und so beispielsweise den Hauptmesswert (PV) Ihrer Feldgeräte abzurufen und eine ganze Palette anderer Funktionen zu testen. Auf diese Weise wird Ihre Überwachungsanwendung effektiver als andere Standardlösungen auf dem Markt.

Füllstandsüberwachung einfach gemacht

Ich erinnere mich an eine Lösung, die ich in einem Prozess in einer Chemieanlage eingesetzt habe. Die Bediener benötigten eine einfache und sichere Methode, um den Füllstand in den Schwefelsäurebehältern zu überwachen. Sie wollten die Werte aus sicherer Entfernung abrufen können, um die Füllstände nicht länger manuell messen zu müssen und so Verätzungen durch die Säure zu riskieren.

Wir haben radargeführte Füllstandssensoren mit WirelessHART-Kommunikation verwendet. Die Sensoren waren mit einer Vor-Ort-Anzeige für die Bediener ausgestattet. Ein SCADA-System wäre zu teuer geworden, daher entschied sich der Kunde dafür, die Werte im Web-Browser des WirelessHART Fieldgate anzuzeigen.

Heute, mit dem Voranschreiten von IIoT, könnte sich derselbe Kunde erlauben, das Überwachungssystem einzurichten und alle Daten jederzeit und überall mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop abzurufen.

Abgesehen von den Kosten bieten IIoT-Überwachungsservices wie Netilion Value eine sichere Kommunikation mit der Cloud und Zugriff auf zahlreiche Funktionen wie Archive und Geräteabbildungen.

Eine Füllstandsüberwachung mit WirelessHART- oder HART-Gateways einzurichten, ist ein erster, einfacher Schritt, um in Ihrer Anlage ein IIoT-Überwachungssystem Realität werden zu lassen.

Temperaturüberwachung

Wie die Füllstandsüberwachung bietet auch die Temperaturmessung zahlreiche Möglichkeiten, IoT-Überwachungsservices auszuprobieren. Viele Anwendungen in unterschiedlichen Industrien benötigen Temperatursensoren, die über die gesamte Anlage verteilt sind.

Ich habe mich einmal in einem Metallbetrieb einer echten Herausforderung gegenübergesehen, denn die extrem hohe Hitze beschädigte immer und immer wieder die Gerätekabel. WirelessHART war die Lösung für dieses Problem, aber die Bediener konnten die Werte nur in der Leitwache sehen.

Heute führt IIoT zu einer deutlichen Verbesserung in dieser Art von Anwendungen, indem es andere Möglichkeiten bietet, um die Prozesswerte abzurufen. Darüber hinaus können Sie Benachrichtigungen erhalten, Trends prüfen und andere relevante Informationen zu Ihrer Temperaturüberwachungslösung abfragen.

Obwohl die Daten noch immer an das SCADA-System gesendet werden, können Sie auch remote über Ihr Telefon oder Tablet darauf zugreifen.

Überwachung der Wasserqualität

In einer Lebensmittel- und Getränkeanlage gibt es zahlreiche Punkte, an denen die Wasserqualität überprüft werden muss. Alle Daten in nur einem Schritt zu prüfen, wird zum absoluten Kinderspiel, wenn die Geräte die drahtlose Kommunikation nutzen und die Daten in die Cloud integriert werden.

Wenn eine Messstelle weit entfernt ist oder nur wenig Struktur aufweist, dann kann eine intelligente Systemlösung eine unglaubliche Hilfe sein. Selbst in der Anlage, wo sich die Daten einfach erfassen lassen, kann eine drahtlose oder HART-Kommunikation, die mit einem Edge Device verbunden ist, einfachen Zugriff auf die Prozesswerte bieten.

Die Überprüfung der Wasserqualität stellt somit also eine weitere hervorragende Möglichkeit dar, IoT in Ihrer Anlage einzuführen und so die schnelle Implementierung, einfache Bedienoberfläche und Gesamteffizienz in der Praxis zu erleben. Selbstverständlich können Sie sämtliche benötigten Informationen auch aus dem traditionellen SCADA oder remote abrufen.

Drucküberwachung

Neben der Temperatur ist Druck in zahlreichen Industriezweigen eines der am häufigsten anzutreffenden Messprinzipien. Einige Druckgeräte, die meisten davon mechanisch, machen nichts weiter als den Druck lokal zu messen, weshalb sie nicht einmal Teil eines Regelkreises sind.

Im Bergbau ist die WirelessHART-Kommunikation sehr beliebt geworden und wird zur Überwachung von in der Anlage verteilten Druckpunkten eingesetzt – und glauben Sie mir, einige dieser Anlagen sind wirklich riesig. Nach meiner Erfahrung mit solchen Projekten ist es vor allem die Entfernung, durch die die Überprüfung dieser Daten so schwierig wird.

Doch durch die Verwendung von WirelessHART ist es ganz einfach, Informationen an ein Edge Device zu senden, das sie dann an eine sichere Cloud-Umgebung weiterleitet. Das bedeutet, dass Sie an jeder beliebigen Stelle in einer Bergbauanlage auf die Prozesswerte und ihre Historie zugreifen können. Außerdem können Sie sich Benachrichtigungen ausgeben lassen, sobald die minimalen oder maximalen Werte erreicht werden.

Durchflussüberwachung

Bei meiner früheren Tätigkeit waren Systeme zur Durchflussüberwachung fast schon ein Genuss. Einer meiner Fälle führte mich in ein Lebensmittelunternehmen, in dem die Bediener das von einem anderen Unternehmen gelieferte Erdgas überwachen wollten.

Wir installierten ein Coriolis-Durchflussmessgerät mit einem System aus Sonnenkollektoren, weil die Struktur des Durchflussmessgerätes nicht über die notwendige Energie verfügte. Danach stellten wir eine Verbindung mittels WirelessHART her, über die alle Daten an ein Datenerfassungssystem geleitet wurden.

Wenn die Bediener jedoch den vom Massedurchfluss-Messgerät gesendeten Gasstrom sehen wollten, mussten sie zum Datenerfassungsgerät gehen und ihn dort verifizieren. Heute könnte man diese Informationen auf wesentlich einfachere Art erhalten, indem man diese Daten in einer IIoT-Cloud erfasst und in einer sicheren Web-Umgebung anzeigt.

HART-Geräte liefern bis zu vier Werte, weshalb Sie prüfen müssen, wie viele Werte Sie in der Cloud haben können, und diese dann entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren.

In diesem Fall kann Ihnen der IIoT-Überwachungsservice einen wesentlich flexibleren Zugriff auf die Prozesswerte bieten sowie in der Cloud Benachrichtigungen zu Mindest- und Höchstwerten und die Historie der Messungen ausgeben.

IIoT ist einfach

In allen Industriebranchen gibt es Überwachungssysteme. Mit IIoT-Geräten wie WirelessHART-Kommunikation und HART-Gateways können Sie Ihre Prozesswerte in die Cloud integrieren und jederzeit und überall darauf zugreifen.

Außerdem können Sie diese Informationen mit anderen Systemen teilen und so das Beste aus beiden Welten nutzen. Einfacher Zugriff und Redundanz sind nur ein paar Tastendrucke entfernt. Kann man sich mehr wünschen?

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit #Netilion in Ihren sozialen Medien.

Einen schönen Tag noch und bis nächste Woche!