Wie kann die Multi-Faktor-Authentifizierung die Cybersicherheit in Industrieanlagen verbessern?
Die Multi-Faktor-Authentifizierung ist die nächste Stufe der Sicherheit vor Cyberangriffen. Lassen Sie uns herausfinden, wie MFA in Ihrer Industrieanlage helfen kann!
Wir alle haben schon einmal beim Anlegen eines Online-Kontos auf einen Bildschirm gestarrt und versucht, uns ein Passwort auszudenken, an das wir uns später erinnern können. Selbst wenn Sie nie "123456" oder "passw0rd" oder ein Passwort verwendet haben, das Sie für andere Konten benutzt haben, folgt Ihre Wahl wahrscheinlich einem Muster, das jemand anderes herausfinden könnte.
Bei der Ein-Faktor-Authentifizierung könnte sogar ein Amateur-Hacker genug Wissen haben, um in die Konten anderer Personen einzudringen. Profis können dies in Sekundenschnelle tun. Die Online-Sicherheit braucht eine bessere Methode, mit der Nutzer ihre Identität nachweisen können.
Heute werden wir erörtern, was die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ist, wie sie funktioniert und warum sie wichtig ist, insbesondere bei der Verwendung digitaler Lösungen in Ihrem Betrieb.
Was ist die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)?
Um Ihre Haustür oder Ihren Posteingang zu öffnen, ist eine Ein-Faktor-Authentifizierung erforderlich, d. h. nur ein einziger Nachweis für den Zugang, sei es ein physischer Gegenstand oder eine Reihe von Symbolen. Jemand anderes könnte diesen Nachweis stehlen oder duplizieren, um in Ihrem Haus oder Ihren Daten herumzuwandern.
Mit der Zunahme der Online-Dienste ist auch der Bedarf an besserer Sicherheit gestiegen. MFA ist eine Methode, bei der die Identität eines Benutzers erst dann bestätigt wird, wenn zwei oder mehr Beweise oder Faktoren akzeptiert werden. Es gibt drei allgemeine Faktoren:
- Wissen: Spezifische Informationen, die nur der Benutzer kennen sollte, wie ein Passwort
- Besitz: Ein einzigartiger Gegenstand, den nur der Benutzer besitzt, z. B. eine Karte
- Inhärenz: Ein persönliches Merkmal des Benutzers, z. B. ein Fingerabdruck
Manchmal werden auch Zeit- oder Standortfaktoren verwendet, die eine Anmeldung zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort erfordern.
MFA funktioniert gegen viele Arten von Cyberangriffen, wie Phishing, Social Engineering, Brute-Force und Key Logging, und ist damit eine hervorragende Allround-Sicherheitsmaßnahme.
Was ist der Unterschied zwischen Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA) und MFA?
Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Zwei-Schritt-Verifizierung werden nur zwei Faktoren verwendet, während MFA zwei oder mehr Faktoren umfassen kann. Man kann also sagen, dass 2FA eine Teilmenge von MFA ist.
Die Drei-Faktor-Authentifizierung ist sicherer als 2FA, aber die Benutzer wünschen sich eine schnelle und einfache Lösung. Leider neigen Unternehmen zu 2FA, um Kunden und Mitarbeiter zufrieden zu stellen. Aber vielleicht werden eines Tages drei oder mehr Faktoren zum Standard.
Wie funktioniert die Multi-Faktor-Authentifizierung?
Bei der Multifaktor-Authentifizierung muss ein Benutzer mehrere Nachweise für ein Sicherheitssystem erbringen. Wenn Sie beispielsweise mit einer Kreditkarte bezahlen, beginnen Sie mit dem Schritt des Besitzes, indem Sie die Karte in das Lesegerät einführen, und aktivieren dann den Schritt des Wissens, indem Sie Ihren Code eintippen.
Für digitale Konten sind in der Regel ein ständiger Benutzername und ein Kennwort als erster Schritt erforderlich. Der nächste Schritt könnte ein physisches Token wie eine Schlüsselkarte, biometrische Informationen wie ein Stimm- oder Gesichtsscan oder ein Einmalpasswort (OTP) sein.
OTPs beruhen in der Regel auf einem Algorithmus, der Codes für den einmaligen Gebrauch erstellt, die schnell ablaufen, wobei die Faktoren Zeit und Besitz kombiniert werden. Selbst wenn Cyberkriminelle Ihr Passwort kennen, haben sie nur wenig Gelegenheit, an Ihren temporären Code zu gelangen, und wenig Zeit, ihn zu knacken. Die Verwendung einer Authentifizierungs-App oder eines Tokens ist sicherer als SMS, da der Code auf Ihrem Gerät und nicht über das Netzwerk generiert wird.
Verwendet das Netilion IIoT-Ökosystem MFA?
Mit einem Wort: Ja. Als Eigentümer eines Netilion-Kontos können Sie MFA für alle Benutzer des Kontos aktivieren.
Ihre Teammitglieder können den bereitgestellten QR-Code mit einer Authenticator-App scannen, wodurch der OTP-Algorithmus aktiviert wird. Jedes 6-stellige Passwort läuft alle 30 Sekunden ab, so dass Sie wissen, dass Ihre sensiblen Prozess- und Anlagendaten sicher sind.
Sie finden die Google Authenticator-App im Google Play Store und im Apple App Store. Sie können auch den Microsoft Authenticator verwenden, der ebenfalls im Play Store und im App Store erhältlich ist.
Authenticator-Apps sind nicht nur sicherer als SMS, sondern auch sehr praktisch, wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden, wie es in Industrieanlagen häufig der Fall ist.
Warum ist die Multi-Faktor-Authentifizierung wichtig für die industrielle Cybersicherheit?
Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen Nachrichtenartikel über Unternehmen gesehen, die aufgrund schlechter Sicherheitsvorkehrungen und bösartiger Akteure Unmengen von Kundendaten verloren haben. Im Industriesektor kann ein solcher Verstoß sogar noch teurer sein.
Eine IBM-Studie ergab, dass es im Durchschnitt 307 Tage und 5,2 Millionen Dollar dauert, um eine Sicherheitsverletzung im Industriesektor zu erkennen und einzudämmen, womit dieser Sektor der viertteuerste für Datendiebstahl ist.
Die Ein-Faktor-Authentifizierung ist anfällig für Brute-Force-Angriffe, bei denen Kriminelle Konten mit zufälligen Anmelde- und Passwortkombinationen bombardieren. MFA kann das Risiko von Datenverlusten durch diese Art von Cyberangriffen erheblich verringern.
Kann MFA gehackt werden?
Wie bei jeder digitalen Technologie gibt es immer ein gewisses Risiko. Die meisten Hackerangriffe erfolgen jedoch aufgrund von schwachen oder gestohlenen Passwörtern.
MFA fungiert als zweiter Schutzschild für die Cybersicherheit Ihres industriellen Netzwerks. Selbst wenn Ihr Kennwort kompromittiert wird, meiden Hacker oft Systeme, die OTPs verwenden, um leichtere Beute zu machen.
Warum brauchen Sie eine Multi-Faktor-Authentifizierung in Ihrer Anlage?
Viele Industrieanlagen speichern ihre Daten lokal, und die Authentifizierung hängt von den Vorschriften der jeweiligen Anlage ab. Das industrielle Internet der Dinge macht es jedoch möglich, Daten in der Cloud zu speichern, so dass Benutzer jederzeit und überall auf Informationen zugreifen können.
Viele Menschen stehen der Cloud-Speicherung skeptisch gegenüber, weil sie physisch außerhalb" des Unternehmens liegt. Aber wenn Ihr lokales Kontrollsystem nur durchschnittliche Sicherheitsstandards aufweist und nur eine Ein-Faktor-Authentifizierung verwendet, wäre die MFA-geschützte Cloud-Lösung von Netilion sicherer.
Zusätzlich zu MFA erfüllt das Netilion-IIoT-Ökosystem hohe Standards für die Informationssicherheit, wie ISO 27001, 27017 und 9001. Netilion verwendet außerdem eine Einwegkommunikation zwischen dem Feld und der Cloud. Die Kommunikation in die andere Richtung ist verboten, um das Feld vor Manipulationen zu schützen.
Mehr über die Sicherheit von Netilion erfahren Sie in unserem Artikel "Cybersicherheit in Industrieanlagen mit IIoT: Worauf es wirklich ankommt ...und wie sicher ist Netilion?" Eine bessere Möglichkeit, Ihre sensiblen Industriedaten vor Cyberangriffen zu schützen, werden Sie aber kaum finden, also klicken Sie hier und testen Sie Netilion kostenlos!
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat oder Sie etwas Nützliches gelernt haben, teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien mit #Netilion.
Auf Wiedersehen!