NAMUR NE 107 in weniger als 5 Minuten lernen
Was wäre, wenn jedes einzelne Gerät aus Ihrer Anlage einen anderen Diagnosestatus hätte, ohne dass es eine Standardisierung gibt? Das klingt unüberschaubar. Lassen Sie uns mehr in die Statuswelt eintauchen und verstehen, warum NAMUR NE 107 Ihren Industriealltag einfach macht.
Wir wissen, dass eine Industrieanlage eine plurale Welt mit verschiedenen Farben, Marken und Typen von Geräten und Maschinen ist. Können Sie sich vor diesem Hintergrund die Situation vorstellen, dass jedes einzelne Gerät von anderen Herstellern unterschiedliche Arten von Statusinformationen liefert? Ich meine, ohne jegliche Standardisierung. Das klingt wie ein Albtraum, oder? Ja, ist es auch.
Um Ihnen das Leben so einfach wie möglich zu machen, wurde die NAMUR NE 107 entwickelt, um zu verstehen, was mit den Geräten im Feld vor sich geht. Aber warten Sie lieber bevor ich alles hier erkläre, denn heute ist mein Kollege Alex Franke gekommen, um uns mehr darüber zu erzählen.
Es scheint so, als on die Dinge jetzt klar sind, oder? Sie können weitere Details überprüfen, indem Sie unseren Artikel "Wissenswertes über NAMUR NE 107" lesen, der als sehr gute Ergänzung zum Video funktioniert. Nun, bevor Alex uns mehr Details zum Sammeln dieses Status aus dem Feld gibt, möchte ich alles zusammenfassen, was er im vorherigen Video gesagt hat.
Vier Statussignale des NAMUR NE 107:
- Funktion prüfen: Niedriger Schweregrad; das Signal ist vorübergehend ungültig, z. B. wenn ein Techniker den Geräteausgang bei einem Schleifentest erzwingt (Bei der Priorisierung der Statussignale wird die Prüffunktion von der NAMUR als Priorität 2 angesehen).
- Wartung erforderlich: Niedriger Schweregrad; das Signal ist gültig, aber die Funktion kann abfallen oder bald aufhören, wie es am Ende der Lebensdauer eines pH-Sensors der Fall ist (Bei der Priorisierung der Statussignale wird die erforderliche Wartung von der NAMUR als Priorität 3 eingestuft).
- Außerhalb der Spezifikation: Mittlerer Schweregrad; das Gerät läuft außerhalb seiner Einrichtung, des zulässigen Bereichs oder anderer Spezifikationen (Bei der Priorisierung von Statussignalen wird "Außerhalb der Spezifikation" von der NAMUR als Priorität 4 eingestuft).
- Störung: Hoher Schweregrad; das Gerät hat ein ungültiges Signal aufgrund einer Fehlfunktion in einem Sensor, Instrument oder Aktor (Bei der Priorisierung der Statussignale wird der Ausfall von der NAMUR als Priorität 1 betrachtet).
Der Schweregrad und die Priorität sind eine andere Sache, und sie lassen sich wie folgt definieren:
"Schweregrad" ist ein Parameter, der die Auswirkung eines bestimmten Vorfalls auf ein System angibt. Priorität ist ein Parameter, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der Fehler behoben werden sollten. Schweregrad bedeutet, wie stark der Vorfall die Funktionalität beeinträchtigt. Priorität bedeutet, wie schnell der Vorfall behoben werden muss." font: Geekforgeeks

Wie kann ich den NAMUR NE 107 Status auslesen?
Das ist eine gute Frage; es gibt viele Möglichkeiten, die Daten aus dem Feld zu ziehen und dann Zugriff auf den NAMUR-Status zu bekommen. Dazu gibt es den Fernzugriff über digitale Kommunikation, wie EtherNet/IP, WirelessHART, PROFINET, etc.
Eine weitere Möglichkeit ist der lokale Zugriff über einfache Tools, wie z. B. Ihr Smartphone mit einer bestimmten App oder ein Industrie-Tablet, wie z. B. Field Xpert zusammen mit FieldPort SWA50 oder einem Modem und vielen anderen verfügbaren Dongles. Im folgenden Video ist Alex wieder dabei, um mehr Details zu die Auslesemöglichkeiten zu geben; schauen wir es uns an.
Endlich haben wir ein klares Bild davon, warum der NAMUR NE 107 wichtig ist und wie Sie diese Daten von Ihren intelligenten Feldgeräten auf verschiedene Weise abrufen können. Wenn wir über das industrielle IoT sprechen, haben wir Cloud-basierte Dienste, wie z. B. Netilion Health, bei denen der NAMUR NE 107 hilft, den Gesundheitszustand des Feldgeräts einfach auszulesen.

Am Beispiel von Netilion Health: Wenn Sie den Dienst öffnen, springen Sie auf die Übersichtsseite, wo Sie ein klares Bild von allen Gesundheitsinformationen des Geräts haben. Hier können Sie sehen, worauf Sie sich konzentrieren müssen. Wenn Sie z. B. auf die erforderliche Wartung klicken, erfahren Sie die Ursache und Abhilfe für das Gerät mit diesem Status.
Diese Informationen helfen Ihnen, schnell zu verstehen, was mit dem Feldgerät los ist, und die Probleme schneller zu lösen als ohne diese Informationen. Wenn Sie zum Beispiel für eine bestimmte Aktion ein Werkzeug oder eine spezielle Software benötigen, bevor Sie ins Feld gehen, können Sie es gleich mitnehmen, ohne viel Zeit zu verlieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der NAMUR NE 107 alle Statussignale Ihres Feldgerätes standardisiert, um die Interpretation einfacher zu machen als ohne ihn. Darüber hinaus ist der NE 107 in einem IIoT-Cloud-basierten Service implementiert, um den ersten Überblick über Ihre installierte Basis zu erleichtern und zu sehen, auf was Sie sich zuerst konzentrieren müssen.
Wenn Sie heute etwas Nützliches gelernt haben, teilen Sie den Artikel einfach in Ihren sozialen Medien mit dem Tag #Netilion.
Bleiben Sie gesund, man sieht sich.