#Workingfromhome – wie IIoT-Services Ihrer Anlage beim Schritt ins digitale Zeitalter helfen können
Diese Pandemie wird irgendwann enden, aber die Welt wird danach nicht mehr dieselbe sein. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Ereignisse hat sich die Digitalisierung beschleunigt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur bleiben, sondern sich sogar noch weiter verbreiten.
Die COVID-19-Pandemie hat sich dermaßen schnell ereignet, dass sie die meisten Unternehmen völlig unvorbereitet getroffen hat. An dem einen Tag lief noch alles glatt und am nächsten Tag fanden sich plötzlich alle im Home Office wieder. Diese ungewöhnliche Situation hat zu einem Wettlauf gegen die Zeit geführt, um kleine und große Unternehmen auf digitale Technologie umzustellen.
Vielen B2B- und B2C-Unternehmen fehlten die Strukturen und Lösungen, um Ihren Mitarbeitern die Telearbeit zu ermöglichen. Einigen fehlte sogar eine solide Online-Präsenz jedweder Art, wodurch ihr Unternehmen praktisch über Nacht lahmgelegt war.
Auf der B2C-Seite konnte ich mehreren kleinen Unternehmen in der Heimatstadt meiner Mutter mit grundlegenden Dingen wie sozialen Medien, Apps und Werbebudgetierung dabei helfen, online zu gehen. Auf diese Weise konnten sie ihre Unternehmen digital führen und so auch bei geschlossenen Türen weiterhin Geld verdienen.
Aus dem industriellen Bereich erfuhr ich von vielen Freunden, dass ihre Anlagen damit zu kämpfen hatten, den Betrieb mit weniger Mitarbeitern vor Ort und ohne intelligente Daten aus dem Feld aufrechtzuerhalten, wodurch es in vielen Fällen zu einer Verringerung von Produktion und Qualität kam. Die Instandhaltung blieb ebenfalls auf der Strecke, denn benötigte Komponenten konnten nicht aus dem Lager abgerufen werden.
Heute möchte ich Ihnen daher ein paar Ideen vorstellen, wie Sie mit nur wenigen Klicks und vielleicht ein paar ganz grundlegenden Geräten digital werden können. Diese Ideen können Ihre Produktivität verbessern, Stillstandszeiten reduzieren oder verhindern und es Ihnen ermöglichen, problemlos remote zu arbeiten.
Überwachung des Gerätezustands
Neulich hat mir ein Freund erzählt, dass er und seine Kollegen keine neuen Komponenten aus dem Lager abrufen konnten. Im Notfall wäre es zwar möglich gewesen, aber leider hatte keiner von ihnen auch nur die geringste Ahnung, was in der Anlage los war, geschweige denn, ob es als Notfall galt. (Sie versuchen, Einsparungen zu erzielen.)
Leute, es wird Zeit, umzudenken. All diese Geräte in der Anlage meines Freundes verfügen über eine intelligente Diagnose, warum sollte sie dann nicht auch genutzt werden? Es stimmt schon, das die analoge Technologie robust ist und all das, aber selbst wenn Sie Ihre Anlage lieber mit analogen Systemen steuern möchten, können Sie trotzdem immer noch die intelligenten Daten Ihrer Geräte erfassen und nutzen.
WirelessHART ist eine der besten Möglichkeiten, um diese Daten zu erfassen. Sie installieren einfach einen drahtlosen Adapter auf Ihrem Feldgerät, und schon können Sie wertvolle Informationen parallel an Ihr Gateway übertragen. Und ein Edge Device kann die Brücke zwischen dem Feld und der Cloud bilden, sodass die Daten vom Gateway über eine sichere und verschlüsselte Kommunikation weitergeleitet werden.

Sobald Sie Ihre Daten an die Cloud senden, können Sie über einen Cloud-Service auf die Daten zugreifen und sie analysieren. So ist Netilion Health beispielsweise eine großartige Lösung, um den Zustand Ihrer Geräte zu überwachen. Mit einer Online-Visualisierung können Sie Ersatzteilbereitstellung, Gerätetausch etc. planen.
Auch die Wartung wird mit dem Zugriff auf die richtigen Informationen intelligenter. Das Wartungsteam kann die Daten an jeder Stelle in der Anlage, an der eine Internetverbindung besteht, überprüfen und so die Entscheidungsfindung beschleunigen, ungeplante Stillstandszeiten verhindern und die Planung von Reparaturen verbessern.
Fernüberwachung
Es mag sich ja vielleicht verrückt anhören, aber viele Unternehmen lassen Teile Ihrer Prozesse noch immer ohne Automatisierungstechnik laufen. Ja, die Anlagenbediener müssen regelmäßig quer durch die Anlage laufen, um Prozesswerte zu notieren, und dann den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um irgendwelche Probleme zu melden. In manchen Anlagen müssen sie dazu sogar an entlegene Standorte fahren!
Sehen Sie sich um, ich bin sicher, Sie können in Ihrer Anlage kleine Projekte ausmachen, in denen eine digitale Überwachungslösung nützlich wäre. Damals, als ich noch im Feldservice tätig war, musste ich selbst auch mehrfach diese Wege zurücklegen, um Daten zu erfassen und sie dann irgendwo für den Anlagenbediener zusammenzuführen. Und obwohl ich noch nicht so alt bin, ist es doch in den vier Jahren, seit ich nicht mehr im Feldservice arbeite, zu unglaublich vielen Veränderungen gekommen.
Heute kann Ihnen ein Cloud-Service Zugriff auf all Ihre abgesetzten Anwendungen bieten, ohne dass Sie Zeit damit vergeuden müssen, die Messstelle zu Fuß oder im Fahrzeug aufzusuchen. So stellt beispielsweise Netilion Value einige raffinierte Funktionen bereit, mit denen Sie Ihre Prozesse effizient überwachen können.

In Verbindung mit der Digitalisierung kann ein solcher Service die Effizienz Ihrer Anlage wesentlich verbessern. Es sind Geräte mit einer direkten Anbindung an die Cloud erhältlich, wie z. B. das radargeführte IIoT-Füllstandsmessgerät Micropilot FWR30. Außerdem können Sie ein Edge Device nutzen, um nicht nur den Füllstand, sondern alle Prozessvariablen zu überwachen.
Das System stellt Ihnen eine Historie all Ihrer Prozesse sowie Alarme und andere Funktionen bereit. Und das Beste: Der Anlagebediener kann ganz beruhigt an seinem Schreibtisch schlafen, statt ... – nein, nicht böse sein, das war doch nur ein Witz! Aber Spaß beiseite: Tatsächlich können sich Anlagenbediener mit einer solchen Lösung ganz auf die wirklich wichtigen Aufgaben in der Anlage konzentrieren, wodurch die Prozesse reibungsloser denn je laufen.
Zugriff auf geballtes Wissen – jederzeit und überall
Wenn die Historie zu einem Gerät vorliegt, kann das wesentlich zur Störungsbehebung beitragen, und die richtige Dokumentation zur Hand zu haben, kann wertvolle Zeit sparen. Heute stehen Ihnen alle Informationen zu Ihrem Gerät in der Cloud zur Verfügung.
IIoT-Services bieten Ihnen die Chance, in der Cloud einen digitalen Zwilling Ihrer Anlage zu erzeugen, unter dem dann Historie und weitere Informationen zu allen Anlagenbestandteilen gespeichert sind. So können Sie z. B. die gesamte technische Dokumentation zu Ihren Geräten, Treiber, DTM, Kalibrier- und technische Berichte etc. speichern.
Wenn Sie ein Problem beheben müssen, wird dieser Vorgang durch die Analyse der Gerätehistorie wesentlich vereinfacht. Um einen digitalen Zwilling zu erzeugen, können Sie die App auf Ihrem Telefon oder ein Edge Device verwenden. So einfach ist das.

Ich wünschte, ich hätte damals Zugriff auf ein solches System gehabt, wenn ich bei der Behebung von Störungen in Feldgeräten nicht weiterkam. Stattdessen habe ich damals immer und immer wieder Teile der technischen Handbücher ausgedruckt und dann Empfehlungen darin notiert. Und dann hieß es, ab ins Feld und schauen, ob eine dieser Empfehlungen das Problem beheben würde. Manchmal musste ich wieder zurück ins Büro, um nach weiteren Informationen zu suchen.
Ja, da kam Freude auf. Aber jetzt ist alles digital und so komfortabel wie nie. Genießen Sie es!
Wenn dieser Artikel nützlich für Sie war, dann teilen Sie ihn bitte mit Ihren Kollegen in Ihren sozialen Medien, und verwenden Sie #Netilion.
Alles Gute und einen schönen Tag noch!