Como conectar sua instrumentação Bluetooth na Nuvem IIoT em 3 etapas simples
Bluetooth acabou sendo o ponto da virada para tornar sua fábrica mais inteligente do que nunca; vejamos como é simples conectar seus equipamentos Bluetooth às soluções de serviço IIoT.
Se tem uma coisa mais comum do que equipamentos em uma indústria, são os cabos responsáveis por conectá-los. Você também precisa de cabos e interfaces para configurar os equipamentos usando um dispositivo portátil. Sim,é necessário um dongle para cada tipo de protocolo e equipamento.
O dongle já estava presente na indústria muito antes de chegar à nossa vida diária. Por exemplo, se observar os seus dispositivos, tenho certeza que você tem diferentes cabos e adaptadores para garantir que carregue seu telefone, mouse, notebook, câmera e muito mais, certo?
Já faz um tempo que a comunicação sem fio tem se tornado mais popular nas aplicações industriais. Vimos o primeiro padrão usado em algumas aplicações; depois alguns protocolos proprietários surgiram.
Depois de um tempo, a indústria decidiu usar conectividade aberta e alguns protocolos sem fio abertos como WirelessHART se consolidaram. Pensamos que a vida do dongle estava chegando ao fim, mas as coisas ainda eram muito complexas para que isso acontecesse.
Agora, porém, um protocolo oferece novas possibilidades de fornecer uma perfeita integração de sua instrumentação na nuvem e, passo a passo, tornar sua fábrica muito mais inteligente.
Estou falando no protocolo Bluetooth. A ideia hoje é descobrir como esse protocolo se tornou o ponto da virada ao fornecer uma perfeita integração e tornar a digitalização mais concreta do que nunca.
A vida do dongle está chegando ao fim no mundo da automação!
- Você poderia me trazer o adaptador RS-485?
- Espera aí, esse equipamento é HART - poderia me trazer a interface HART?
- Desculpe, pensei que fosse HART, mas é Ethernet, você tem um cabo Ethernet?
- Ah não, esse equipamento é um 4 a 20 mA - onde está minha chave de fenda e o multímetro!
Sim, tenho certeza que você já passou por essa situação, onde precisou de um tipo diferente de “dongle” ou interface para ter acesso à configuração do equipamento, não é mesmo? É verdade, quando eu trabalhava com equipamentos de campo, precisava primeiro verificar em que tipo de equipamento eu trabalharia e depois garantir que tivesse a interface correta.
Essa situação é bem familiar para todos os fabricantes. Dependendo do protocolo e do equipamento, pode ser necessário uma interface em particular para ter acesso aos parâmetros de equipamento.
Uma desvantagem é termos que esperar um pouco por soluções que eliminem dongles e toda a dificuldade em usá-los. Já uma vantagem é ter acesso rápido a qualquer equipamento hoje mesmo se usar uma solução sem fio.
Embora os equipamentos sem fio, ex.: aqueles que usam o protocolo WirelessHART, estejam se tornando mais populares a cada ano, o percentual em uso é muito pequeno comparado ao 4 a 20 mA. Isso apesar do fato de que todos os equipamentos sem fio oferecem acesso remoto às informações de diagnóstico e de configuração.
Então surge a questão - como implemento sem fio em pequenas aplicações? A boa notícia é que esses equipamentos estão chegando ao mercado com um protocolo adicional que oferece fácil acesso usando comunicação Bluetooth.
Isso facilita obter os dados do equipamento e integrá-los onde desejado. Ao mesmo tempo, você ainda tem o sinal padrão 4-20 mA conectado ao controlador.
Os equipamentos de campo com Bluetooth integrado tornam sua vida mais fácil.
É muito mais simples substituir um equipamento com um problema usando um equipamento similar do que substituí-lo por um tipo diferente ou com um protocolo diferente. Apesar disso, eventualmente, você precisará modernizar para manter seu processo atualizado, mas por enquanto, como você consegue acessar os dados de diagnóstico e de configuração?
Novos equipamentos de campo que estão chegando ao mercado oferecem a possibilidade de usar dois tipos de comunicação em paralelo. Você ainda pode usar um 4 a 20 mA para integrá-los, mas também ter acesso à configuração e diagnóstico através de um aplicativo em seu smartphone ou tablet.
No entanto, isso é feito localmente, o que significa que o engenheiro de campo precisa estar próximo do equipamento para conversar com ele, não tem jeito. Há outra exigência em uma aplicação pequena: como ter acesso remoto às informações de diagnóstico coletadas pelo protocolo Bluetooth e integrá-las onde desejado?
Tenho boas notícias para você! Sim, você pode acessar remotamente o diagnóstico de seus equipamentos Bluetooth na nuvem usando serviços de IIoT. Se você tiver um aplicativo remoto, também poderá integrar as variáveis de processo primárias e secundárias ao seu sistema.

Como funciona? Veremos três passos simples para que você possa começar hoje mesmo. Como já disse anteriormente em outro artigo, você pode começar a usar a Internet Industrial de Coisas pensando grande mas começando pequeno. Vejamos quais são esses passos.
Tornar sua fábrica digital em 3 passos simples
Você está pensando em como poderia aproveitar a tecnologia Bluetooth em sua fábrica ou aplicação nova? Para tornar isso uma realidade, você precisa seguir três passos simples. Depois disso, terá todos os dados na nuvem e poderá então decidir como usá-los em um ambiente seguro.
Primeiro passo - Equipamentos Bluetooth
Como mencionei anteriormente, atualmente você pode comprar equipamentos de campo que se comunicam por Bluetooth. Isso torna sua conexão simples. Agora, se você precisa substituir um transmissor de temperatura por um novo, pode usar um com Bluetooth e 4 a 20 mA ou outra tecnologia.
Se tiver uma nova aplicação que exija monitoramento remoto, os equipamentos Bluetooth são a forma mais fácil de coletar dados de um local remoto.
Todos os dados relevantes serão então transmitidos sem fio para um equipamento FieldEdge.
Segundo passo - FieldEdge
Assim que você tiver o equipamento de campo com conexão Bluetooth, estará pronto para coletar todas as informações dele e enviá-las para uma solução na nuvem. Para essa parte, é essencial ter um equipamento Edge no campo, como o novo FieldEdge SGC200 da Endress+Hauser.
O FieldEdge SGC200 precisa de uma fonte de alimentação local. Ele se conecta aos seus equipamentos de campo Endress+Hauser e envia os dados dos mesmos para a solução na nuvem IIoT. Com o FieldEdge SGC200 da Endress+Hauser, por exemplo, é possível monitorar até 5 equipamentos Endress+Hauser em uma faixa de 20 metros
Quando seus equipamentos de campo são conectados ao FieldEdge SGC200, são lidos o valor de processo primário (PV), o valor de processo secundário (SV) e as informações de status do NAMUR NE107.
A conexão entre o FieldEdge SGC200 e a solução na nuvem é feita usando 3G ou 4G com um cartão SIM global integrado. Além disso, a comunicação entre os dois é criptografada para garantir a mais alta segurança contra acesso não autorizado.
Por fim, a comunicação é apenas uma via. Isso significa que o FieldEdge SGC200 somente pode ler os equipamentos de status PV, SV e NE107 ciclicamente. Ninguém pode atuar neles remotamente.
Terceiro passo - Solução na nuvem e Interface de Programação de Aplicativos (API)
Por último mas não menos importante, é essencial fazer a inscrição em uma solução na nuvem. Esse serviço fornece uma Solução conforme o Serviço (SaaS). Isso significa que você precisa fazer a inscrição em um dos panos que melhor atenda suas necessidades antes de começar a usar a solução.
Outro exemplo é o Netilion Connect. Quando falo sobre o Netilion Connect, estou me referindo a um serviço de nuvem IIoT que inclui o equipamento Edge, a plataforma na nuvem e a Interface de Programação de Aplicativos (API).
A plataforma na nuvem é responsável por coletar e agrupar todas as informações do campo em um único local que oferece a mais alta segurança. O Netilion Cloud é certificado pela EuroCloud StartAudit, por exemplo.
Mas isso não é tudo: O Netilion Connect trabalha com o REST/JSON API padrão e fácil de usar. O que isso significa? Isso significa que você obtém consumo de dados simples e liberdade para criar seus próprios aplicativos de solução. Você também pode integrá-lo a qualquer sistema que desejar (sistemas de controle, SCADA etc.).
Isso significa que há inúmeras possibilidades de usar os dados coletados de campo em um ambiente altamente seguro.
Exemplos de aplicações
Agora você sabe como é simples tornar sua fábrica digital, começando com aplicações pequenas. Coletei alguns casos de usuários para ilustrar as possibilidades de usar equipamentos Bluetooth juntamente com serviços na nuvem da IIoT.
Monitoramento de diagnóstico remoto
Você pode monitorar seus ativos críticos usando essa abordagem. A solução oferece o status do equipamento NE107 e essa informação pode ser coletada remotamente.

Esse tipo de monitoramento de estado pode ajudar a evitar tempos de parada não agendados e permite alterar seu conceito de manutenção de corretiva para preditiva (histórico de diagnóstico, por exemplo).
Monitoramento do nível
Se você usar equipamentos Bluetooth Endress+Hauser e o FieldEdge para o monitoramento de nível simples, você tem acesso remoto às informações de processo e diagnósticos de qualquer lugar a qualquer momento. Além disso, pode integrar esses dados a qualquer sistema desejado usando o Netilion Connect.
Quando falamos em Sistema de Gestão de Estoque (IMS), outras soluções estão oferecendo um alto nível de informação, como o SupplyCare.

Aplicações pequenas
Quado você tem uma aplicação pequena para monitoramento de nível, vazão e temperatura, por exemplo, o uso de equipamentos Bluetooth, FieldEdge SGC200 e API oferece uma maneira flexível de integrar os dados a qualquer plataforma.

Além disso, é necessário muito pouca infraestrutura para coletar os dados e fornecê-los a você, onde quer que esteja.
Conclusão.
Como você pode ver, os equipamentos Bluetooth oferecem uma maneira fácil de obter todos os dados relevantes na Nuvem. E não termina aí, as soluções FieldEdge e API dão liberdade para coletar esses dados em um ambiente protegido e integrar as informações ao sistema de sua preferência.
Se gostou desse artigo, lembre-se de compartilhá-lo em sua rede social usando #netilion
Até a próxima semana!