Tudo sobre os comunicadores HART e soluções IIoT.
Atualmente, os comunicadores HART são mais do que um simples dispositivo portátil. Eles trazem os recursos relevantes para trabalhar com soluções Internet Industrial de Coisas.
Por muitos anos, eu me vi atualizando e auxiliando os clientes com comunicadores HART. Embora você ache que o comunicador HART é simples, a maioria dos usuários o tira da caixa, o carrega, começa a usá-lo e tem problemas.
Por exemplo, quando o dispositivo portátil não consegue encontrar o equipamento de campo ou as informações exibidas no monitor são genéricas, os usuários não sabem como proceder. Atualmente, porém, a interface e a experiência do usuário de um comunicador HART são muito melhores do que quando eu dava suporte aos clientes anos atrás.
Ao mesmo tempo, a maioria das perguntas ainda são as mesmas, então decidi vir aqui e responder algumas delas. Além disso, quero explicar como o comunicador HART é mais do que um simples dispositivo portátil.
Os novos tablets industriais agora usados como comunicadores oferece inúmeras possibilidades para o usuário - muito mais do que um dispositivo portátil - eles são ferramentas essenciais se você quiser ter uma experiência completa com serviços Internet Industrial de Coisas.
Vejamos as perguntas comuns sobre comunicadores HART e vamos descobrir como as novas versões se tornaram uma ferramenta essencial no campo. Fico por aqui e vamos aprender juntos.
O que é um protocolo de comunicação HART?
Em primeiro lugar, é importante dizer que há usuários com dúvidas sobre como o protocolo HART funciona e o que HART significa efetivamente. Então, vamos começar daí: HART é uma abreviação de Highway Addressable Remote Transducer. Ele foi desenvolvido há muitos anos, mais precisamente nos anos 80.
Na época o protocolo HART era proprietário e se tornou um protocolo aberto em 1986. Quando falamos em HART, estamos falando de um protocolo híbrido. Isso significa que o sinal digital é sobreposto no sinal analógico 4 a 20 mA.
Não há como não sermos técnicos ao falarmos desse tópico. Então vejamos alguns detalhes bastante técnicos. HART foi desenvolvido usando o padrão Bell-202, com modulação por chaveamento de frequência (FSK) em 1200 bps para modular e desmodular. E seu sinal digital é identificado como 1200 Hz representando “1” e 2200 Hz representando “0.”
O protocolo HART é usado por um equipamento de campo para dar acesso ao menu e permitir que você o configure. Além disso, você consegue se comunicar entre o equipamento e o controlador também usando HART.
Então, acredito que agora você entende o que é o protocolo HART. Há outros tópicos avançados sobre esse protocolo, como HART Multi-drop, HART Commands, drivers etc. Mencionarei alguns deles mais adiante.
Para que é usado um comunicador HART?
Antes do protocolo HART surgir, os equipamentos tinham apenas a configuração local para definir o zero e o span da Faixa de medição. Fiz isso algumas vezes - o equipamento tinha apenas um parafuso para ajustar o span e o zero, era simples.
Quando os novos equipamentos com protocolo HART apareceram no mercado, o dispositivo portátil apareceu como uma ferramenta para ter acesso à configuração.
Esses novos equipamentos ofereceram a possibilidade de ajustar a faixa de medição e outros recursos para obter uma melhor medição. O dispositivo portátil era uma ferramenta conveniente para ter acesso ao equipamento e verificar todas as configurações, diagnósticos e fazer qualquer mudança necessária.
Atualmente, o configurador HART, que costumava ser um dispositivo portátil, se tornou um tablet industrial. Ele oferece mais do que apenas comunicação HART; você consegue se comunicar usando praticamente todos os protocolos fieldbus.
Além disso, os novos tablets oferecem a oportunidade de ter outros aplicativos instalados neles, fornecendo uma ampla gama de novas possibilidades. Agora, você pode ter serviços de IIoT já em seu tablet e usá-los para verificar todas as informações de estado, salvar novos documentos e se familiarizar com sua base instalada.
Resumindo, hoje você tem uma ferramenta potente em suas mãos. Ela permite ter uma melhor experiência do usuário ao configurar todos os tipos de equipamentos de campo. E mais, você pode ter muitas aplicações diferentes sendo executadas em seu tablet.
Por que o resistor de 250 Ohm é usado com o comunicador HART?
Você dirá, “mas as vezes não preciso dele”. Sim, você está certo! Geralmente, quando o equipamento está no campo você não precisará dele, mas em alguns casos precisará. De qualquer forma, é sempre importante tê-lo com você onde quer que vá e um equipamento HART estiver por perto.
O resistor é necessário para criar uma impedância na malha, mesmo que já tenha uma. É essencial criar um mínimo de 230 Ohms para estabelecer a comunicação HART. Geralmente, o sistema de controle pode fornecer essa impedância. Então você não precisa usar um resistor no campo, mas é sempre bom ter um com você.
A mensagem é simples; mas nunca se esqueça de ter um resistor 250 Ohm em seu bolso.
Como conectar o comunicador HART a um transmissor?
Para o primeiro cliente que visitei em minha carreira, eu tive que estabelecer a comunicação com um medidor de vazão Coriolis para verificar o diagnóstico do equipamento. Como eu disse, era a primeira vez que eu fazia isso e estava sozinho com o cliente para verificar um medidor de vazão Coriolis.
Se estiver familiarizado com a instrumentação, saberá também que ele não é o dispositivo mais simples para um novato.
O que aconteceu foi o seguinte, eu estava super nervoso e tive um problema para estabelecer a comunicação localmente usando um comunicador HART com o equipamento de campo. Eu não conectei o resistor de 250-Ohm corretamente – e por causa disso a comunicação não funcionou. Sim, eu fiz besteira.
Quando falamos em estabelecer uma conexão entre o comunicador HART e um transmissor, a forma como isso é feito depende do dispositivo ter dois ou quatro fios e ser ativo ou passivo. Quando você tem um equipamento de dois fios, pode usar a porta de comunicação para estabelecer a comunicação.
Lembre-se de usar o resistor de 250 Ohm, se necessário, para criar a impedância na malha. Também é possível conectar o comunicador HART em paralelo ao resistor que está conectado.
Quando você tem um equipamento de 4 fios, precisa conectar o resistor da saída positiva à negativa do transmissor e depois conectar o comunicador de campo em paralelo ao resistor.
Como calibrar usando um comunicador HART?
Responderei sua pergunta com outra pergunta, o que significa calibração para você? Durante a calibração, o comunicador HART é uma ferramenta valiosa, mas acho que o significado da calibração pode ser mal interpretado as vezes.
Quando estamos fazendo uma calibração, estamos comparando um equipamento sendo calibrado com um outro de referência com melhor precisão e toda certificação necessária.
Isso significa que durante a calibração você compara apenas a faixa de medição do equipamento sendo calibrado com o de alta precisão.
Se depois de verificar a faixa de medição, você encontra um erro maior do que o recomendado, então precisa ajustar o equipamento. Então, durante a calibração, o comunicador HART pode ser a ferramenta para verificar se todos os ajustes estão corretos, mostrar os valores medidos e é isso.
Caso precise ajustar o slope ou a adequação de offset, o comunicador HART também ajudará você. Ele é uma ferramenta essencial para dar acesso à árvore de menu e depois você conseguirá fazer as modificações necessárias.
Como atualizar o Comunicador HART?
O procedimento para atualizar o comunicador HART é simples, mas por que você precisa mantê-lo atualizado? A ideia é simples: Os comunicadores HART têm um banco de dados com todos os arquivos necessários para acessar o menu do equipamento de campo.
Geralmente, você encontra portáteis/comunicadores usando arquivos de Descrições de Equipamento (DD) ou o Gerenciador de Tipo de equipamento (DTM). Nos dois cenários, esses arquivos funcionarão como um driver, dando a você acesso a informações do equipamento conectado ao comunicador de campo.
Quando você não tem esses arquivos disponíveis, seu comunicador HART dará o acesso genérico ao equipamento. Isso significa que você não terá acesso total à toda a árvore de configuração. Seu acesso será limitado a algumas configurações básicas para o equipamento e você não terá permissão para alterar muitas coisas.
A atualização do comunicador pode estar associada a uma atualização de software para obter novos recursos ou para instalar novos drivers para fornecer acesso a mais equipamentos. Como esse procedimento é feito depende do comunicador usado.
Por exemplo, o Field Xpert SMT70 possui um DTM de atualização automática. O procedimento, como eu disse, é bastante simples. Você clica no símbolo da nuvem na barra de status, depois faz o registro, escolhe o tipo de assinatura e baixa os arquivos. É simples, não acha?
Qual o melhor comunicador HART?
Essa questão é complicada, mas consigo dar uma lista de pontos relevantes para ajudá-lo a encontrar o melhor Comunicador HART para seu objetivo. Do meu ponto de vista, o usuário deve definir a melhor ferramenta.
Esse é um ponto muito pessoal, mas muitos fatores podem ajudá-lo a encontrar a resposta para essa pergunta. Pergunte a si mesmo
- O meu comunicador HART é um equipamento flexível? Quero dizer, posso usá-lo para fazer outros tipos de atividade?
- O quanto o procedimento de atualização é complicado para meu comunicador HART?
- Tenho um suporte técnico excelente para meu equipamento?
- O quanto a experiência do usuário é simples – ela é boa?
- Posso usá-lo para configurar os equipamentos de vários fornecedores usando protocolos diferentes?
Essas questões podem ajudá-lo a encontrar o melhor comunicador HART para seu uso pessoal.
Quais os benefícios de um Comunicador HART?
Cada vez mais os comunicadores HART estão se tornando ferramentas universais - onde você tem um tablet com o software para configurar seus equipamentos de campo usando protocolos diferentes e ferramentas adicionais. No passado, os comunicadores de campo costumavam ser apenas para configurar equipamentos, agora eles oferecem mais recursos.
Por exemplo, você pode usar seu tablet universal para fazer relatórios e então tirar e anexar fotos do respectivo equipamento de campo. Além disso, você pode adicionar qualquer aplicativo Windows a ele, oferecendo uma ampla gama de possibilidades adicionais.
Atualmente, com conectividade Bluetooth e Wi-Fi no campo, você pode ter acesso ao equipamento de campo usando tecnologia sem fio e economizar muito tempo ao configurar e verificar o status dos equipamentos.
Por fim, os serviços Internet Industrial de Coisas podem funcionar juntamente com os tablets. Você tem todas as informações inteligentes sobre sua base instalada, estado, dentre outras em seu tablet de campo.
Como usar o comunicador HART na solução IIoT?
Você tem muitas possibilidades com os mais novos configuradores HART. No entanto, um recurso interessante para citar aqui é como usá-lo para gerenciar os arquivos de trabalho e as versões digitais idênticas . Usarei como exemplo o Netilion Library trabalhando junto com o Field Xpert.
Primeiro, quando falamos sobre o Netilion Library, estamos falando de um serviço IIoT que ajuda você a organizar e salvar todos os arquivos e documentos de trabalho referentes aos seus ativos. Netilion Library pode ser acessado usando diferentes equipamentos, como seu smartphone e notebook, independentemente de onde você esteja.
Quando você tem um tablet industrial, como o Field Xpert, tem uma ferramenta essencial para engenheiros de campo e técnicos de campo. É importante ter acesso fácil à toda documentação do equipamento de campo, detalhes da configuração, relatórios, tarefas etc.
Ao combinar o Field Xpert com o Netilion, você tem uma solução robusta, na qual pode economizar muito tempo para encontrar todos os documentos sobre seu equipamento e pode compartilhar esses arquivos com sua equipe.
Você pode testar o Netilion Library gratuitamente e ver como é simples organizar seus arquivos de trabalho e ter acesso a eles de qualquer lugar.
É isso, acho que já vimos tudo.
Se gostou, compartilhe em sua rede social usando #Netilion
Até mais!