对Netilion提供支持的Endress+Hauser Digital Solutions公司按照ISO 27001标准运营。此信息安全标准为组织内处理信息和客户数据设置了基准。该认证确认了我们安全措施的能力和持续改进效果。
Netilion是一个使用云计算技术的IIoT生态系统,云安全是绝对必要的。Endress+Hauser Digital Solutions按照ISO 27017标准运营,这是一项专门针对云应用程序的标准,因此您可以相信Netilion生态系统能够为您数据保驾护航。
Endress+Hauser Group按照IEC 62443-4-1运营,并获得了相应的认证。TÜV Rheinland证实Endress+Hauser的产品开发过程和生命周期管理符合最高国际标准。这意味着您可以信赖Netilion生态系统以及Endress+Hauser的相关产品。
以下列表概述了我们获得的认证和联盟成员资格。除上述标准外,我们还达到ISO 9001标准的要求,证明我们具有卓越的质量管理水平。作为瑞士标准化协会(SNV)的成员,我们积极致力于开发ISO 27001标准系列。




想知道我们能否满足贵公司的要求吗?告诉我们贵公司的要求,我们的团队可以告诉您我们是否符合要求。请与我们联系!