Welche Arten von industrieller Wartung gibt es und wie kann IIoT dabei helfen?
Wenn Sie an Wartung denken, welches wäre dann das beste Szenario, an das Sie sofort denken? Ich denke, Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, das beste Szenario ist, ein Problem vermeiden zu können, bevor es überhaupt eintritt. Das klingt doch nach einem idealen Szenario, oder? Trotzdem ist man in vielen Industrien noch nicht so weit, obwohl einige wirklich auf Hochtouren daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen.
Versucht man zu ergründen, warum das so ist, dann lässt sich sagen, dass diese Industrien nicht so sehr wegen der Technologie noch nicht so weit sind, sondern eher aufgrund der Komplexität der Daten.
Das technische Team hat bei der täglichen Arbeit einfach nicht die Zeit, die Bedeutung der aus dem Feld gelieferten Daten zu entschlüsseln und dann auf dieser Basis zu planen.
Tatsache ist doch, dass Ihre täglichen Aufgaben, den größten Teil Ihres Tages ausmachen, wodurch Ihnen keine Zeit bleibt, herauszufinden, wie diese komplexen Lösungen arbeiten. Heutzutage jedoch eröffnen sich mit Industry 4.0 und/oder Industrial Internet of Things-Lösungen andere Perspektiven, was die Analyse solcher Daten anbelangt.
Sie brauchen kein Quantenphysiker zu sein, um die von Ihren intelligenten Geräten bereitgestellten Informationen zu verstehen. Mit den in IIoT-Lösungen enthaltenen Dashboards und Services lässt sich spielend einfach erkennen, was los ist.
Dadurch verläuft die Umstellung von einer korrigierenden auf eine vorausschauende Wartung reibungsloser und schneller als je zuvor. Um das Ziel zu erreichen, können Sie beispielsweise diese Lösungen nach und nach in einer anderen Art von Wartung implementieren, bis schließlich das Ziel erreicht und die vorausschauende Wartung Realität geworden ist.
Über welche Arten von Wartung sprechen wir hier eigentlich, und wie kann IIoT in jedem dieser Szenarien implementiert werden?
Bleiben Sie noch ein Weilchen, und lassen Sie uns die Antwort auf diese Fragen gemeinsam herausfinden.
Kritikalität von industriellen Betriebsmitteln
Zunächst einmal ist es entscheidend, zu wissen, dass die einzelnen Komponenten Ihrer industriellen Betriebsmittel von unterschiedlicher Kritikalität für Ihren Prozess sind. In der Regel werden die Geräte in die Kritikalitätsstufen A, B und C unterteilt.
Je nach Kritikalitätsstufe erfordern die Betriebsmittel oder Geräte, dass ihnen das Wartungsteam mehr Aufmerksamkeit widmet, um beispielsweise das Herunterfahren des Prozesses zu verhindern.
Betriebsmittel der Kritikalitätsstufe A sind essenziell für den Produktionsprozess und die Aufrechterhaltung seiner Qualität. Wenn ein Problem mit diesen Betriebsmitteln besteht, dann ist in der Regel Ihre Produktionslinie betroffen und wird heruntergefahren – dass es dazu kommt, ist praktisch unvermeidlich.
Bei Betriebsmitteln der Kritikalitätsstufe B handelt es sich um Betriebsmittel, die zwar einen gewissen Einfluss auf die Produktion haben, sie aber nicht unterbrechen. Natürlich bereiten Ihnen Probleme mit diesen Betriebsmitteln ganz schöne Kopfschmerzen, aber in der Regel können sie, wenn auch nur temporär, behoben werden, während der Prozess weiterläuft. Auf diese Weise kann die ordnungsgemäße Reparatur des Gerätes bis zu einer geplanten Stillstandszeit verschoben werden.
Werfen wir nun als Letztes einen Blick auf Geräte der Kritikalitätsstufe C. Wenn es in diesen Betriebsmitteln/Geräten zu einer Störung kommt, ist die Produktion nicht davon betroffen. Der Fehler kann zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden, selbst wenn das Gerät ausgefallen ist oder ohne akzeptable Genauigkeit arbeitet.
Weshalb erwähne ich hier die Kritikalitätsstufen für industrielle Betriebsmittel? Je nach Kritikalitätsstufe sind verschiedene Arten von Wartung erforderlich. Wenn wir beispielsweise über eine geplante korrigierende Wartung sprechen, dann gehört der Gerätefehler höchstwahrscheinlich zu Kategorie C.
Das bedeutet, dass er den Produktionsprozess kurzfristig nicht beeinträchtigt. Die Stufen B und A können dagegen eine präventive oder auch eine vorausschauende Wartung erforderlich machen, um ungeplante Stillstandszeiten zu verhindern.
Was genau ist eine korrigierende Wartung?
Die korrigierende Wartung ist in jedem Industriesektor weit verbreitet und praktisch an der Tagesordnung. Diese Art von Wartung hilft Ihnen, wenn ein Gerät während des Betriebs ausfällt. In der Regel gibt es zwei Arten von korrigierender Wartung, die geplante und die ungeplante.
Zur ungeplanten korrigierenden Wartung kommt es, wenn ein Gerät mit hoher Kritikalitätsstufe ausfällt und Sie den Fehler so schnell wie möglich beheben müssen, um den Prozess wieder ans Laufen zu bringen.
Wenn so etwas passiert, dann kommt es vermutlich zu einem Herunterfahren der Anlage, und Sie verlieren mit jeder Minute, die der Prozess stillsteht, bares Geld. In einigen Fällen können Sie sogar Ausgangsstoffe und Endprodukte verlieren.
Zur geplanten korrigierenden Wartung kommt es dagegen, wenn ein Gerät oder Betriebsmittel von niedriger Kritikalitätsstufe ausfällt und sich nicht auf die Produktion auswirkt. In diesem Fall lässt sich die Wartung planen. Allerdings ist auch diese Art von Wartung nicht unbedingt die beste Lösung.
Wie wird IIoT bei der korrigierenden Wartung eingesetzt?
Wenn ein Gerät ausfällt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Gerät so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen. In einem solchen Fall können IIoT-Services genutzt werden, um den Wartungsprozess zu beschleunigen.
So können Sie beispielsweise eine Kombination aus intelligentem Tablet, das als Handbediengerät genutzt wird, und einem IIoT-Service nutzen, um die Dokumente zu dem Gerät, das gerade gewartet wird, aufzurufen.
Hier sind als Beispiele das Field Xpert SMT70 oder Field Xpert SMT77 zu nennen, die Sie zusammen mit Netilion Library einsetzen können. Dadurch haben Sie schnellen Zugriff auf die Gerätedateien und -dokumentation und können das Gerät zudem über die herausragende Benutzerschnittstelle von Field Xpert innerhalb kürzester Zeit wieder parametrieren.
Später, wenn Sie auf eine Online-Überwachung umsteigen möchten, kann Netilion Health ein bedeutendes Upgrade für Ihre Lösung darstellen, um diese Art von Situationen in Ihrer Anlage zu verhindern, stimmt's?
Was genau ist eine vorbeugende Wartung?
Kommen wir nun zur vorbeugenden Wartung. Der Name ist eigentlich selbsterklärend, richtig? Alle Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Wartung konzentrieren sich darauf, die Zahl der ungeplanten Ausfälle zu reduzieren, indem sichergestellt wird, dass sich alle Geräte in einem guten Betriebszustand befinden.
Die vorbeugende Wartung kann in bestimmten zeitlichen Abständen durchgeführt werden. So z. B., wenn Sie ein bestimmtes Gerät alle zwei Monate reinigen und einige Elemente austauschen müssen. Sie kann aber auch auf der Verwendung des Gerätes basieren. Als Beispiel wäre hier ein Gerät zu nennen, das nach 2000 Bewegungen einen Ölwechsel erfordert.
Und schließlich können Sie eine vorbeugende Wartung basierend auf der Produktion durchführen. Das wäre z. B. dann der Fall, wenn das Gerät alle 5000 Produkte gereinigt werden muss und ein paar grundlegende Komponenten ausgetauscht werden.
In der Industrie wird die vorbeugende Wartung meist dort angewendet, wo man ungeplante Ausfälle verhindern und die Lebensdauer der Betriebsmittel verlängern möchte.
Wie wird IIoT bei der vorbeugenden Wartung eingesetzt?
Hier können Sie ebenfalls Ihr industrielles Tablet, wie z. B. Field Xpert, zusammen mit IIoT-Services einsetzen. Dabei ist es zunächst wichtig, sich einen Überblick über Ihre Anlage und die darin installierten Geräte und Betriebsmittel zu verschaffen. Auf diese Weise lässt sich besser planen, welche Komponenten während der vorbeugenden Wartung ausgetauscht werden müssen.
Hierbei bietet sich mit Netilion Analytics eine großartige Option, um eine eindeutige und transparente Ansicht Ihrer Anlage zu erhalten und die vorbeugenden Wartung zu planen. Hinzu kommt, dass Netilion Health zu jedem Gerät, das mit der Lösung verbunden ist, eine Historie aller Gerätezustände bereitstellen kann.
Dadurch erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, was mit diesen Geräten los ist.
Was genau ist eine vorausschauende Wartung?
Jeder würde gerne diese Stufe erreichen, doch bisher war es nicht besonders einfach, eine vorausschauende Wartung zu realisieren. Die vorausschauende Wartung erfolgt dann, wenn Sie Ihre Geräte online oder zumindest sehr häufig überwachen, um ihren Zustand zu überprüfen und herauszufinden, ob es zu Veränderungen gekommen ist.
Auf der Grundlage der Daten dieser Geräte lässt sich dann feststellen, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden sollten, bevor es zu einem Problem kommt – ja, genau, Sie werfen gewissermaßen einen Blick in die Zukunft! In großen Maschinenanlagen besteht in der Regel eine konstante Überwachung, indem verschiedene Punkte gemessen werden. Auf der Grundlage von Techniken wie u. a. ODS (Operating Deflection Shape) lässt sich dann ermitteln, ob irgendwelche Maßnahmen erforderlich sind.
Auf der Seite der Prozessautomatisierung ist es entscheidend, die Daten aus den intelligenten Geräten zu erfassen und zu verstehen. Die neue IIoT-Services bieten eine komfortable und intelligente Methode, um die Daten aus Ihren intelligenten Feldgeräten zu verstehen.
Die schlechte Nachricht ist, dass eine der bedeutendsten Herausforderungen darin besteht, wie diese Informationen erfasst werden, denn die Mehrheit der Geräte dort draußen arbeitet immer noch nur mit analogen 4-20-mA-Signalen – traurig, aber wahr!
Die gute Nachricht ist aber, dass es neue Möglichkeiten gibt, durch die der Zugriff auf diese Informationen einfacher denn je geworden ist. So sind beispielsweise WirelessHART- und Bluetooth-Gerät eine einfache Art, um diese Daten in Edge Devices zu integrieren, die im Feld montiert sind, und von dort dann in eine Cloud-Lösung zu übertragen.
Wie wird IIoT bei der vorausschauenden Wartung eingesetzt?
IIoT-Services sind entscheidend, damit die vorausschauende Wartung reibungslos verläuft. Doch bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, müssen Sie selbst zunächst die Informationen prüfen, die Sie wünschen, und dann die gesamte Planung auf den vom IIoT-Service gelieferten Daten aufbauen.
Der Unterschied zu früher besteht darin, dass neue IIoT-Servicelösungen, wie z. B. Netilion, eine einfache Möglichkeit bieten, all diese Informationen zu verstehen.
Sie brauchen kein Datenanalyst zu sein, um zu wissen, was los ist!
Das ist einer der größten Vorteile von IIoT-Services: die Vereinfachung und Interpretation der im Feld erfassten Daten.
Wie kann das Konzept der vorausschauenden Wartung in Ihrer Anlage implementiert werden?
Der erste Schritt besteht darin, die Mentalität des Teams von einem reaktiven auf einen proaktiven Ansatz umzustellen.
Dafür ist es entscheidend, die Informationen von den im Feld installierten Geräten zu erfassen. Heutzutage ist es supereinfach, diese Daten zu erfassen, ohne sich hohen Investitionskosten gegenüber zu sehen oder alle Geräte in Ihrer Anlage austauschen zu müssen.
Nachfolgend habe ich Ihnen ein paar Artikel mit weiterführenden Informationen zu diesem Thema aufgelistet:
- Alles über HART und das Industrial Internet of Things
- Die ersten Schritte auf dem Weg zu einem IIoT mit WirelessHART
- Die einfache Art, IIoT zu einem PROFIBUS-Netzwerk hinzuzufügen
- So verbinden Sie Ihre Bluetooth-Geräte in 3 einfachen Schritten mit der IIoT-Cloud
Danach müssen Sie diese Informationen in die Cloud integrieren. Um diese Integration in die Cloud zu erreichen, ist ein Edge Device zwingend erforderlich.
Sie können einen Blick auf die nachfolgend aufgeführten Artikel werfen, um zu erfahren, welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten:
- Was ist eigentlich ein Edge Device und weshalb ist es so wichtig für IIoT?
- Was müssen Sie über digitale Zwillinge wissen?
- 7 Fragen, die Ihnen sagen, ob Sie das Industrial Internet of Things implementieren können
- Cybersicherheit in industriellen Anlagen mit IIoT: Was wirklich zählt ... und wie sicher ist Netilion?
Zuletzt müssen Sie sich bei einem IIoT-Service anmelden, wie z. B. Netilion Health, Library, Analytics oder Connect. Diese Services stellen einzigartige Funktionalitäten bereit, durch die Ihre Anlagen intelligenter denn je wird.
Ich habe mir die Freiheit genommen, diese Optionen einmal für Sie aufzulisten. Nachfolgend finden Sie die Links:
Nach all diesen Schritten haben Sie Zugriff auf alle Daten, gleichgültig, wo Sie sich aufhalten und mit welcher Art von Gerät Sie am liebsten arbeiten: Smartphone, Laptop, Tablet etc.
Wie ich eingangs bereits sagte: Immer mehr Unternehmen arbeiten auf Hochtouren daran, eine vorausschauende Wartung zu realisieren, und nutzen digitale Daten, um die Produktivität zu steigern, Stillstandszeiten zu reduzieren und die Qualität der Produktion zu gewährleisten.
Und wie steht es mit Ihnen?
Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann vergessen Sie bitte nicht, ihn mit #Netilion in Ihren sozialen Medien zu teilen.
Bis dann!