O comunicador de campo e como usá-lo com serviços de IIoT

Um comunicador de campo já é uma ferramenta essencial para ter acesso a todas as informações do seu equipamento de campo, mas como usá-lo junto com um serviço IIoT?

Antigamente quando os equipamentos tinham apenas sinais 4 a 20 mA, o multímetro costumava ser uma ferramenta essencial para suas tarefas diárias ou pelo menos para muitos de vocês, certo? Mas aposto que um comunicador de campo é agora a ferramenta primária para realizar as tarefas.

Com o passar dos anos, o comunicador de campo mudou, embora seu nome não tenha mudado. Atualmente, ele não é um dispositivo portátil comum, mas sim um tablet com vários recursos que pode auxiliá-lo em muitas atividades durante a rotina dos seus negócios.

Também sei que algumas vezes, devido às rotinas diárias, você não tem tempo para explorar o potencial pleno dessas ferramentas inteligentes. Pensando nisso, decidi compartilhar com você como o potencial pleno dessa nova ferramenta potente pode ser explorada em sua fábrica.

Mantenha-se atualizado com o mundo da IIoT e Netilion.

Inscreva-se na nossa newsletter para receber artigos informativos. Ao se inscrever, você concorda que leu e aceita a Política de Privacidade. Você pode cancelar sua inscrição a qualquer momento.


Vejamos a origem do dispositivo portátil e sua evolução com os anos. Depois, direi como ele pode ajudar a otimizar suas atividades atualmente usando-o junto com os serviços Internet Industrial de Coisas.

Encontre um local para relaxar, pegue algo para beber e comer e vamos estuar esse tópico.

Primeira experiência com um comunicador de campo.

Segunda-feira, 2007, 18:00 horas: Um jovem aluno correndo rapidamente e pela rua em direção à escola técnica.

“Estou atrasado! Depois de um dia no trabalho, preciso correr para fazer a minha primeira aula prática. Nossa, não vejo a hora de fazer essa aula! Você sabe, todo dia eu vejo muitos equipamentos fieldbus em nossa fábrica piloto e quero mesmo começar a explorar tudo”, pensou o estudante correndo para o colégio técnico.

“Finalmente consegui! Cinco minutos depois – nossa, isso é quase cedo demais para um brasileiro! O professor não vai nem me ver, eu acho…”

“Fico contente que você veio participar da minha aula”, disse professor depois que o aluno encontrou um lugar para sentar.

“Desculpe por estar atrasado!” Ele respondeu, fazendo os colegas rirem.

Depois de outros cinco minutos, o professor finalmente começou a aula. “Agora, depois que o último chegou, é hora de aprender mais sobre instrumentação. Semana passada, aprendemos o que é instrumentação e automação - os equipamentos e sistemas - e mais sobre ISA 5.1.

Hoje faremos nossa primeira aula prática. O que faremos é configurar um transmissor de pressão, aplicar pressão e medir a saída depois da configuração. Isso ajuda a fazer uma verificação dupla se a configuração foi feita corretamente.”

Quando professor concluiu, um aluno inocente levantou a mão e perguntou:

“Professor, nós vamos usar um dispositivo portátil para fazer essa configuração?”

“É claro que vamos usar um dispositivo portátil”, respondeu o professor “, mas um diferente.”

Por um momento, a sala ficou em silêncio, tentando entender que ferramenta eles iam usar na primeira aula prática. Depois, rapidamente, o professor pegou uma minúscula chave de fenda do bolso e disse “antes de vermos os novos dispositivos portáteis, vou mostrar como tudo começou. Hoje aprenderemos como configurar um transmissor de pressão pneumática 3-15 psi.”

Todos estavam empolgados em aprender sobre a nova tendência chamada fieldbuses em 2007, mas ninguém esperava um equipamento pneumático.

“Nada melhor do que começar do começo”, concluiu o professor.

Com um ponto de interrogação claro no rosto, outro aluno inocente levantou a mão e perguntou: “Tem algum equipamento 3-15 psi por aí? Poxa; nós estamos em 2007, como isso é possível?”

O professor respondeu sorrindo para quem fez a pergunta.

O que é comunicador de campo?

Eu precisei de muitos anos para entender, mas mesmo em 2019, você ainda pode encontrar equipamentos pneumáticos perdidos por aí, funcionando como sempre funcionaram. E sim, a chave de fenda ainda era o configurador quando chegaram os primeiros equipamentos 4 a 20 mA depois dos pneumáticos.

Quando o primeiro HART e os protocolos proprietários chegaram (como o DE da Honeywell ou o Intensor da Endress+Hauser), começamos a ver o surgimento de alguns comunicadores de campo no mercado. Ao mesmo tempo, os displays locais começaram a aparecer em alguns equipamentos, mas a experiência do usuário era melhor com o comunicador de campo.

Depois de um tempo, o comunicador de campo ou o dispositivo portátil, também conhecido como configurador HART, tornou-se popular. Naquela época, HART era o único protocolo aberto e foi por isso que ele se sobressaiu. Demorou mais alguns anos antes que outros protocolos abertos surgissem no mercado.

As versões posteriores do comunicador de campo tinham conectividade HART e Foundation Fieldbus. Resumindo, a ideia da ferramenta era ter acesso à árvore de menu dos equipamentos de campo. Para isso elas precisavam dos arquivos de descrição do equipamento (eletrônico) (DD/EDD) ou DTM, de acordo com o modelo.

Basicamente, esses arquivos dão acesso a todo menu do equipamento e você pode fazer a configuração completa e verificar também outras informações. No entanto, uma situação costumava acontecer com frequência e ainda acontece hoje ocasionalmente.

Ela é conhecida como acesso genérico ao equipamento. Se você precisar usar acesso genérico não conseguirá fazer muitas coisas porque não tem acesso à toda árvore de menu.

O motivo disso é que a biblioteca do comunicador de campo não tem os arquivos DD/EDD ou DTM para o equipamento a ser configurado. Talvez seja um novo tipo de equipamento ou tenha uma nova versão do firmware. Geralmente, o usuário somente percebe isso quando acontece. É verdade, porque eu costumava dar suporte técnico diariamente e esse tipo de problema costumava acontecer com frequência.

Atualmente, muita coisa mudou! O processo de manter seu comunicador de campo atualizado é muito mais confortável do que antes. Além disso, os comunicadores de campo oferecem agora uma ampla lista de conectividade.

Você pode trabalhar com muitos protocolos e ter muitas ferramentas executando nele, tornando sua vida mais fácil. Muito melhor do que executar todas as coisas pela fábrica, certo?

Como usar o comunicador de campo?

Se não estiver familiarizado com os comunicadores de campo, saiba que eles costumam oferecer muitas possibilidades. Neste caso, deixe-me dar uma visão geral da funcionalidade básica de um comunicador de campo! Posteriormente, veremos as novas opções criadas quando essa ferramenta se tornou um tablet.

Configuração: a função básica de um comunicador de campo é dar acesso ao menu do equipamento! Eu imagino que se ele não oferecer essa função essencial, então talvez você não tenha um dispositivo portátil! Como eu disso, dependendo do equipamento, você pode usar arquivos diferentes na biblioteca, pode ser os DD/EDDs ou DTMs! Hoje, FDI é algo novo que está surgindo, mas ainda não é muito “real”.

Diagnóstico: outra maneira primária de usar seu comunicador de campo é verificar as informações de diagnóstico de seu equipamento de campo! Os novos arquivos oferecem muitos dados relevantes sobre a condição de seu equipamento de campo! Uma desvantagem é que na maioria dos casos você precisa se conectar à malha ou, pelo menos, estar em frente ao equipamento. Uma vantagem é que agora você tem serviço IIoT, como o Netilion Health, para coletar essas informações remotamente.

Curva-envelope: se estiver usando transmissores de radar para medir nível, as vezes é necessário observar a curva-envelope! O novo tipo de comunicador de campo, tablets industriais como o Field Xpert SMT70/SMT77, oferece uma excelente experiência do usuário para verificar essas informações na tela sem a necessidade de ter um notebook.

Heartbeat Technology: alguns equipamentos de campo já oferecem tecnologia avançada para monitorar o status de sua instrumentação de campo! Por exemplo, uma boa parte do portfólio de produtos Endress+Hauser oferece a opção da Heartbeat Technology, assim você pode coletar informações avançadas sobre a condição da sua instrumentação de campo.

Esses são apenas alguns exemplos das funções básicas de um comunicador de campo. O que mais você pode ter com os serviços de IIoT? Vamos descobrir.

Como atualizar um comunicador de campo?

Antes de falarmos sobre os serviços de IIoT e o comunicador de campo, vejamos como manter seu comunicador de campo atualizado. Isso significa antes de mais nada você tem a versão mais recente do software e talvez alguns recursos novos. Em segundo lugar, você tem sua biblioteca com a versão mais recente dos DTMs ou DD/EDDs para muitos equipamentos no mercado.

O procedimento costumava ser muito complicado, exigindo a conexão de seu comunicador de campo a um notebook, em alguns casos usando comunicação infravermelha. Quando usei infravermelho, estava sempre com receio que os arquivos seriam corrompidos durante a transferência do computador para o comunicador de campo.

Atualmente, temos um cenário melhor. O procedimento para manter sua biblioteca e software atualizados é bastante simples e o próprio comunicador de campo pode se comunicar com o servidor para baixar os dados.

Field Xpert SMT70 e SMT77, por exemplo, oferecem um procedimento simples para garantir que você tenha todos os arquivos DTM e software mais recentes , evitando o problema de comunicação genérica.

Como trabalhar de forma mais eficiente usando um comunicador de campo e serviços de IIoT?

Atualmente, os comunicadores de campo são tablets industriais que oferecem uma plataforma na qual você pode ter muitas aplicações. Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu há muito tempo, quando eu visitei clientes com um comunicador de campo com uma biblioteca limitada.

Isso porque a memória estava cheia. Então, eu precisava levar também meu notebook com interface HART e outro software, caso o comunicador de campo não funcionasse.

A realidade atual é muito diferente: o tablet industrial oferece a você a flexibilidade e a segurança para trabalhar as mesmas áreas como um dispositivo portátil padrão juntamente com novos Recurso que você já conhece dos notebooks.

Isso significa que as soluções de serviço IIoT e os comunicadores de campo mais recentes trabalham bem juntos e você tem acesso a muitas aplicações. Por exemplo, vamos considerar o Netilion Library e o Field Xpert SMT70.

Quando você usa essas duas soluções juntas, consegue melhora muito a eficiência do trabalho diário em seus equipamentos de campo e gerenciar de forma inteligente toda documentação associada.

Ao invés de tentar encontrar toda documentação online sempre que precisar configurar ou localizar falhas em um equipamento, você pode ter todos os arquivos e documentos relevantes na nuvem e acessá-los através do Field Xpert.

E mais, toda sua equipe pode cooperar e compartilhar arquivos. Isso ajuda a equipe a poupar tempo usado verificando documentos antigos sobre calibração, manutenção ou qualquer outro arquivo salvo para o equipamento.

Basicamente é isso para hoje. Alguma pergunta?

Se gostou desse artigo, lembre-se de compartilhá-lo em sua rede social usando #netilion.

Por fim, se quiser dar uma olhada no Netilion Services, você pode ser inscrever e testar gratuitamente.