Sauberes Wasser ist ein wertvolles Gut, das unsere Pflege und unseren Schutz braucht. Und da die Wasserqualität von Flüssen und Seen einen enormen Einfluss auf das Leben der Menschen hat, müssen wir auf die Wasserqualität sehr genau achten.
Das Wasser in Flüssen oder Seen kann leicht aus dem Gleichgewicht geraten. Saisonale, ökologische und menschliche Einwirkungen können die Qualität des Oberflächenwassers destabilisieren. Da wir in einer digitalen Welt immer mehr mit digitale Informationen umgehen, ist es naheliegend, auch Wasserqualitätsdaten auf smarte Weise zu ermitteln und bereitzustellen.
Netilion Smart System für Oberflächenwasser ermöglicht, die Wasserqualität in Flüssen und Seen oder anderen Oberflächengewässern dauerhaft und einfach zu messen. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann alle relevanten Informationen einsehen.
Jetzt kaufen

"Den großen Vorteil des Systems sehen wir darin, dass die Messwerte einfach vom Arbeitsplatz abgerufen werden können."
Philipp Kalbermatten
Gemeinde Baltschieder
Erfolgsgeschichte herunterladen
Herausforderung:
Bisher lagen der Gemeinde Baltschieder keine durchgängigen Informationen bestimmter Parameter der Wasserqualität des Baltschiederbachs vor. Damit konnten Verschmutzungen oder natürliche Effekte nicht oder nicht rechtzeitig erkannt und darauf reagiert werden.
Lösung:
Das Ergebnis ist, dass die Messgrößen aus dem Baltschiederbach kontinuierlich im 15-Minuten-Intervall aufgezeichnet und online angezeigt werden.
Netilion Smart System ist ein intelligentes Messsystem zur Überwachung der Qualität von Oberflächenwasser. Es enthält zwei Komponenten:
Dank der intelligenten Verbindung zwischen den Messsensoren und der Smartphone-App ist die Überwachung der Oberflächenwasserqualität so einfach wie nie zuvor.
Sie können damit die folgenden Parameter messen:

Mit Netilion Smart System für Oberflächenwasser messen Sie relevante Wasserqualitäts-Parameter mithilfe von Highend-Sensoren. Wenn Sie die Sensoren einmal installiert haben, führen sie kontinuierlich Messungen durch. So können Sie sicher sein, dass Sie die Wasserqualität unter Kontrolle haben.
Ihre Vorteile:

Die Sensoren übertragen die Messwerte sicher auf Ihr Smartphone. So können Sie die Messwerte einfach auf dem Smartphone einsehen – ganz gleich, wo Sie gerade sind. Außerdem können Sie in der Smart Systems App die Messorte auf einer Karte einrichten und verwalten.
Ihre Vorteile:

Sie können sich Ihre Alarme einstellen, sodass Sie bei Grenzwertüberschreitungen auf dem Smartphone benachrichtigt werden. So sparen Sie den Aufwand, Messwerte händisch zu prüfen, weil Sie sich darauf verlassen können, automatisch alarmiert zu werden.
Ihre Vorteile:
Netilion Smart System ermöglicht eine einfache Überwachung der Oberflächenwasserqualität:

Situation:
Die Leitfähigkeit sagt aus, wie gut das Wasser elektrischen Strom leiten kann. Eine hohe Ionen-Anzahl (die durch gelöste Salze oder anorganische Stoffe entsteht) führt zu einer hohen Leitfähigkeit. Ein Grund dafür kann Wasserverschmutzung sein (z. B. durch Chemikalien). Deshalb ist die Leitfähigkeit ein relevanter Parameter für die Qualität von Oberflächenwasser.
Folgen:
Die Leitfähigkeit von Oberflächenwasser sollte üblicherweise zwischen 500 und 1000 µS/cm betragen. Werden diese Grenzwerte überschritten, sollte unbedingt die Ursache für die abweichende Leitfähigkeit gefunden werden. Bei natürlichen Ursachen kann es erforderlich sein, Schwimmen und Wasserentnahmen zu verbieten. Liegen unnatürliche Ursachen für die erhöhte Leitfähigkeit vor, kontaktieren Sie umliegende Gewerbe und leiten Sie Gegenmaßnahmen ein.

Situation:
Der pH-Wert gibt an, bis zu welchem Grad das Wasser sauer oder basisch ist. Bei natürlichen Gewässern liegt der pH-Wert typischerweise zwischen 6.5 und 8.5. Zu hohe oder zu niedrige pH-Werte können die Erkrankung oder den Tod von Fischen, Pflanzen und Mikroorganismen zur Folge haben. Beispielsweise führt ein pH-Wert von <4 oder>10.5 zum Tod aller einheimischen Fischarten.
Folgen:
Wird ein zu hoher pH-Wert gemessen, sollten Sie prüfen, ob natürliche oder unnatürliche Ursachen vorliegen. Falls Verschmutzung der Grund für den erhöhten pH-Wert ist, kontaktieren Sie umliegende Gewerbe und leiten Sie Gegenmaßnahmen ein. Bei natürlichen Ursachen kann es erforderlich sein, Schwimmen und Wasserentnahmen zu verbieten. Langfristige Abweichungen lassen sich ggf. durch das Zusetzen von Kalk beheben.

Situation:
Leben im Wasser ist nur bei einer ausreichenden Konzentration von gelöstem Sauerstoff möglich. Der Sauerstoffgehalt in Oberflächenwasser beträgt typischerweise 9.2 mg/l bei 20 °C, 14.5 mg/l bei 0 °C. Allerdings kann der Sauerstoffgehalte schnell schwanken, z. B. durch Planktonaktivitäten oder anaerobe Prozesse. Sauerstoffschwund kann zum Tod des Lebens im Wasser führen.
Folgen:
Oberflächenwasser, das von Menschen genutzt wird, sollte einen ausreichenden Sauerstoffgehalt haben. Der Schwund von gelöstem Sauerstoff (der z. B. durch Algenblüte entsteht) kann zum Tod von Pflanzen und Tieren führen. Bitte sprechen Sie die Warnung aus, den Teich oder See in einem solchen Fall nicht zu benutzen.