L'eau propre est un bien précieux dont on doit s'occuper et qui a besoin de protection. Et comme l'eau des rivières ou des lacs a un impact élevé sur la vie humaine, nous devons nous observer sa qualité.
L’eau des rivières et des lacs peut facilement se déséquilibrer. Les influences saisonnières, environnementales et humaines peuvent déstabiliser la qualité des eaux de surface. Puisque, dans un monde numérisé, nous avons tendance à exiger de plus en plus d’informations numériques, il semble évident de recueillir et de fournir des données sur la qualité de l’eau de façon intelligente.
Netilion Smart System pour les eaux de surface vous permet de mesurer continuellement et facilement la qualité de l’eau des rivières et des lacs, ou de tout autre type d’eaux de surface. Vous pouvez voir toutes les informations pertinentes sur votre smartphone.
Achetez maintenant

"Nous voyons le grand avantage du système dans le fait que les valeurs mesurées peuvent être facilement récupérées depuis le poste de travail."
Philipp Kalbermatten
Commune de Baltschieder
Téléchargez l’histoire entière
Le défi :
Jusqu’à présent, la commune de Baltschieder ne disposait pas d’informations cohérentes sur la qualité de l’eau du Baltschiederbach. Ainsi, il n’était pas possible de détecter, ou de détecter à temps, les contaminations ou les effets naturels, et d’y réagir.
Notre solution :
Les valeurs de mesure du Baltschiederbach sont enregistrées en continu toutes les 15 minutes et affichées en ligne.
Netilion Smart System est un système de mesure intelligent pour surveiller la qualité des eaux de surface. Il consiste en deux éléments :
Grâce à la connectivité intelligente entre les capteurs de mesure et l’application de smartphone, surveiller la qualité des eaux de surface n’a jamais été aussi facile.
Vous pouvez mesurer les paramètres suivants :

Avec Netilion Smart System pour les eaux de surface, vous mesurez les paramètres pertinents de la qualité de l'eau à l'aide de capteurs haut de gamme. Installez simplement les capteurs et ils mesureront constamment. Maintenant, vous pouvez être sûr que la qualité de l'eau est sous votre contrôle.
Vos avantages :

Les capteurs transmettent les valeurs de mesure à votre smartphone en toute sécurité. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier les valeurs sur votre smartphone, où que vous soyez. Vous pouvez également configurer et visualiser la localisation des mesures sur une carte avec l’App Smart Systems.
Vos avantages :

Vous pouvez configurer des alarmes pour recevoir une notification sur votre smartphone en cas d'urgence. De cette façon, vous gagnez du temps en vérifiant les valeurs parce que vous pouvez compter sur la réception d'un message chaque fois qu'une valeur limite est dépassée.
Vos avantages :
Netilion Smart System facilite la surveillance de la qualité des eaux de surface :

Situation :
La conductivité mesurée dans l'eau indique la facilité avec laquelle l'eau peut conduire le courant électrique. Une quantité élevée d'ions (provenant de sels dissous ou de matières inorganiques) conduit à un niveau élevé de conductivité. La pollution de l'eau (par exemple par des produits chimiques) peut être une cause de conductivité élevée. Cela fait de la conductivité un paramètre important de la qualité de l'eau.
Conséquence :
La conductivité des eaux de surface doit généralement être comprise entre 500 et 1000 µS/cm. Si ces valeurs limites sont dépassées, il est recommandé d'identifier la source de la dérive de la conductivité. Dans les cas de raisons naturelles, il peut être suffisant d'interdire la baignade et de restreindre les prélèvements d'eau. S'il y a des raisons non naturelles de l'augmentation de la conductivité, contactez les usines voisines et démarrez les actions qui permettent de remédier au problème.

Situation :
La valeur du pH indique dans quelle mesure l'eau est acide ou alcaline. Les étendues d'eaux naturelles ont généralement un pH compris entre 6,5 et 8,5. Un pH trop élevé ou trop bas peut entraîner la maladie ou la mort des poissons, des plantes et des micro-organismes. Par exemple, un pH inférieur à 4 ou supérieur à 10,5 entraînera la mort de toutes les espèces indigènes de poissons.
Conséquence :
Si une valeur de pH trop élevée est enregistrée, il faut vérifier si des sources naturelles ou non naturelles sont à l'origine de l'écart. Si la pollution est la cause du dépassement des valeurs de pH, contactez les usines voisines et démarrez les actions qui permettent de remédier au problème. Dans les cas de raisons naturelles, il peut être nécessaire d'interdire la baignade et de limiter les prélèvements d'eau. Il pourrait être possible de résoudre les écarts à long terme en ajoutant de la craie à l'eau.

Situation :
La vie aquatique dépend d'une concentration suffisante d'oxygène dissous. Les eaux de surface ont généralement une concentration d'oxygène de 9,2 mg/l à 20 °C et de 14,5 mg/l à 0 °C. Cependant, le niveau d'oxygène dissous dans les eaux de surface peut changer rapidement, en raison, par exemple, d'activités planctoniques ou de processus anaérobiques. L'épuisement de l'oxygène peut entraîner la mort de la vie aquatique.
Conséquence :
L'eau de surface utilisée par l'homme doit avoir un niveau d'oxygène suffisant. L'épuisement de l'oxygène (qui peut, par exemple, résulter de la prolifération d'algues) peut nuire aux plantes et aux animaux. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le lac ou l'étang dans de tels cas.