El agua limpia es un bien preciado que necesita cuidado y protección. Y, puesto que el agua de los ríos y lagos tiene un impacto elevado en la vida humana, es necesario observar su calidad.
El agua de ríos y lagos puede desequilibrarse con facilidad. Los cambios estacionales y medioambientales y las influencias humanas pueden desestabilizar la calidad de las aguas superficiales. Puesto que en un mundo digitalizado tenemos tendencia a exigir cada vez más información digital, parece obvio recabar y entregar los datos de calidad del agua de un modo inteligente.
Netilion Smart System para aguas superficiales le permite medir de manera constante y con facilidad la calidad del agua en ríos y lagos o en cualquier otro tipo de aguas superficiales. Puede ver toda la información relevante en su dispositivo móvil.
Compra ahora

"La mayor ventaja que le vemos a este sistema es que los valores se pueden ver de forma fácil desde el lugar de trabajo."
Philipp Kalbermatten
Comuna de Baltschieder
Descargar historia de éxito
El desafío:
Hasta la fecha, en la comuna de Baltschieder no existía información general sobre los parámetros específicos de la calidad del agua del río Baltschieder. Esto traía consigo que no se pudiesen identificar y reaccionar ante agentes contaminantes o efectos naturales, o al menos no a tiempo.
La solución:
El resultado: los parámetros medidos del río Baltschieder se muestran de forma continua a intervalos de 15 minutos y los trabajadores de la comuna pueden consultarlos online.
Netilion Smart System es un sistema de medición inteligente para la monitorización de la calidad de las aguas superficiales. Consta de dos componentes:
Gracias al sistema de conectividad inteligente entre los sensores de medición y la aplicación para dispositivo móvil, nunca antes había sido tan fácil la monitorización de aguas superficiales.
Pueden medirse los parámetros siguientes:

Netilion Smart System para aguas superficiales permite medir los parámetros de calidad del agua con sensores de alto rendimiento. Sencillamente instale los sensores y estos se pondrán a medir de manera continua. Ahora ya puede estar seguro de que tiene la calidad del agua bajo control.
Ventajas para usted:

Los sensores transmiten de un modo seguro los valores de medición a su dispositivo móvil. De este modo, puede comprobar los valores desde su dispositivo móvil desde cualquier lugar en que se encuentre. También puede ajustar y localizar la ubicación del punto de medición en un mapa en su aplicación Smart Systems.
Ventajas para usted:

Es posible configurar alarmas de modo que usted reciba una notificación en su dispositivo móvil en el caso de que se produzca alguna emergencia. Así se ahorra el tiempo de comprobar valores porque puede confiar en que va a recibir un mensaje si se infringe el valor límite.
Ventajas para usted:
Netilion Smart System simplifica la monitorización de la calidad de las aguas superficiales:

Situación:
La conductividad medida en el agua indica con qué facilidad el agua conduce la corriente eléctrica. Una cantidad de iones elevada (resultante de la presencia de sales disueltas o materia inorgánica) implica un nivel de conductividad alto. La presencia de contaminación en el agua (por ejemplo, por sustancias químicas) podría ser la causa de un valor de conductividad elevado. Esto hace de la conductividad un parámetro importante de la calidad del agua.
Consecuencia:
Las aguas superficiales deberían presentar unos valores de conductividad de entre 500 y 1000 µS/cm. Si estos valores de alarma se rebasan, es recomendable identificar el origen de la desviación de la conductividad. En caso de que se trate de causas naturales, bastaría con prohibir el baño y restringir la retirada de agua. Si se detectan otras causas de tipo no natural, contacte con las fábricas cercanas y ponga en marcha medidas correctoras.

Situación
El valor del pH indica hasta qué punto el agua tiene naturaleza ácida o alcalina. Las masas de agua naturales suelen presentar un valor del pH entre 6,5 y 8,5. Valores muy altos o muy bajos del pH pueden provocar enfermedades o la muerte de peces, flora y microorganismos. Por ejemplo, un valor del pH de <4 o>10,5 provocará la muerte de todas las especies nativas de peces.
Consecuencia:
Si se registra un valor del pH muy alto, hay que comprobar si las causas de la desviación son de origen natural o no natural. Si se detecta que la causa de los valores de pH altos es la contaminación, contacte con las fábricas cercanas y ponga en marcha medidas correctoras. En caso de que se trate de causas naturales, bastaría con prohibir el baño y restringir la retirada de agua. Una solución a largo plazo posible podría ser la adición de piedra caliza en el agua.

Situación
La vida acuática depende de que haya una concentración suficiente de oxígeno disuelto. Las aguas superficiales presentan concentraciones típicas de 9,2 mg/l a 20 °C y 14,5 mg/l a 0 °C. No obstante, el nivel de oxígeno disuelto en las aguas superficiales puede cambiar con rapidez, por ejemplo, por la actividad del plancton o los procesos anaeróbicos. El agotamiento del oxígeno puede conllevar la muerte de las especies acuáticas.
Consecuencia:
Las aguas superficiales usadas para consumo humano han de tener un nivel de concentración de oxígeno suficiente. El agotamiento del oxígeno (por ejemplo por floración de algas) podría perjudicar las plantas y los animales. En tales casos es recomendable advertir a la gente de no usar el lago o estanque.