A água limpa é um bem precioso que precisa de cuidado e proteção. E como a água em rios ou lagos tem um alto impacto na vida humana, precisamos observar sua qualidade.
A água de rios ou lagos pode facilmente perder o equilíbrio. Influências sazonais, ambientais e humanas podem desestabilizar a qualidade das águas superficiais. Uma vez que, em um mundo digitalizado, tendemos a exigir mais e mais informações digitais, parece óbvio coletar e fornecer dados de qualidade da água de maneira inteligente.
Netilion Smart System para águas superficiais permite medir constantemente e facilmente a qualidade da água em rios e lagos ou qualquer outro tipo de água de superfície. Você pode ver todas as informações relevantes no seu smartphone.
Comprar agora

"Para nós, a principal vantagem do sistema é que os valores medidos podem ser facilmente acessados na estação de trabalho."
Philipp Kalbermatten
Comuna de Baltschieder
Download da história
O desafio:
Até agora, a comuna de Baltschieder não possuía informações consistentes sobre parâmetros específicos da qualidade da água do Baltschiederbach. Não era possível detectar a contaminação ou os efeitos naturais, ou estes não eram detectados em momento oportuno, o que impedia uma reação ao fato.
Nossa solução:
O resultado é que as variáveis de medição do Baltschiederbach são registradas de modo contínuo em intervalos de 15 minutos e exibidas online.
Netilion Smart System é um sistema de medição inteligente para monitorar a qualidade da água da superfície. Consiste em dois componentes:
Graças à conectividade inteligente entre os sensores de medição e o aplicativo de smartphone, o monitoramento da qualidade da água superficial é tão fácil quanto nunca antes.
Você pode medir esses parâmetros:

Com o Netilion Smart System para águas superficiais, você mede parâmetros relevantes de qualidade da água com sensores de alta qualidade. Você simplesmente instala os sensores e eles medem constantemente. Agora você pode ter certeza de que a qualidade da água está sob seu controle.
Suas vantagens:

Os sensores transmitem os valores de medição com segurança para o seu smartphone. * Oxigênio dissolvido. Assim você pode verificar facilmente os valores em seu smartphone. Você também pode configurar e visualizar o local de medição em um mapa no seu aplicativo Smart Systems..
Suas vantagens:

Você pode configurar alarmes para receber uma notificação em seu smartphone em caso de emergências. Dessa forma, você economiza tempo na verificação de valores porque pode confiar em receber uma mensagem sempre que um valor limite for violado.
Suas vantagens:
Netilion Smart System facilita o monitoramento da qualidade das águas superficiais:

Situação:
A condutividade medida na água indica a facilidade com que a água pode passar a corrente elétrica. Uma quantidade elevada de íons (derivados de sais dissolvidos ou materiais inorgânicos) leva a um alto nível de condutividade. A poluição da água (por exemplo, por produtos químicos) pode ser o motivo da alta condutividade. Isso faz da condutividade um importante parâmetro de qualidade da água.
Consequência:
A água da superfície deve geralmente ter uma condutividade de 500 a 1000 µS/cm. Se esses valores limite forem excedidos, é recomendável identificar a origem da condutividade desviante. Em casos de razões naturais, pode ser suficiente proibir a natação e restringir a retirada de água. Se houver razões não naturais para o aumento da condutividade, entre em contato com as fábricas próximas e comece as atividades de remédio.

Situação:
O valor do pH indica até que ponto a água é ácida ou alcalina.. Corpos naturais de água geralmente têm um valor de pH entre 6,5 e 8,5. Valores de pH muito altos ou muito baixos podem levar a doenças ou morte de peixes, plantas e micro-organismos. Por exemplo, um valor de pH de <4 ou>10,5 levará à morte de todas as espécies de peixes nativos.
Consequência:
Se um valor de pH muito alto for registrado, é necessário verificar se as fontes naturais ou não naturais causaram o desvio. Se a poluição for o motivo para valores de pH excedidos, entre em contato com as fábricas próximas e inicie as atividades de tratamento. Em casos de razões naturais, pode ser necessário proibir a natação e restringir a retirada de água. Pode ser possível resolver os desvios a longo prazo adicionando giz à água.

Situação:
A vida aquática depende de uma concentração suficiente de oxigênio dissolvido. A água da superfície normalmente tem uma concentração de oxigênio de 9,2 mg/l a 20 °C, 14,5 mg/l a 0 °C. No entanto, o nível de oxigênio dissolvido na água superficial pode mudar rapidamente, e. devido a atividades de plâncton ou processos anaeróbicos. Depleção de oxigênio pode levar à morte da vida aquática.
Consequência:
A água da superfície usada pelos seres humanos deve ter um nível de oxigênio suficiente. A depleção de oxigênio (que pode resultar, por exemplo, da proliferação de algas) pode prejudicar plantas e animais. Recomende pessoas a não usar o lago ou lagoa em tais casos.